处理中...

三种类型的电解电容器

时间:2020-05-13 16:22:21 来源: 有0人参与

更多

电解电容器是在电路中做滤波,整流的作用,无极和有极电解电容器之分,无极用于音响分频器电路、电视机S校正电路及单相发动机的起动电路。而有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波,退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流灯作用。此文介绍三种类型的电解电容器:

1.铝电解电容器

铝电解电容有电容量大,体积适中,价格相对便宜等优点,也是目前使用多的一种电解电容器,此款电解电容器是由两片铝带和两层绝缘膜互相层叠,转捆后浸泡在电解液中制成的。

该电容器在出厂前需要经过直流电压器处理,使正极片上形成一层氧化膜作为介质。在直流电压的连续影响下,铝电解电容器的氧化铝薄膜会逐渐变厚,电解液由于持续工作而引起水分蒸发导致电解液逐渐变稠甚至干涸变质,导致失效,弱长期搁置,氧化膜会在电解液微弱的溶解力下逐渐变薄,因而绝缘电阻变小,漏电流增大,耐压降低。所以存储日久的铝电解电容器不能立即使用,必须先进行激活处理,重新赋能,使氧化膜逐渐得到恢复。

主要特点为有正负极性,体积小,容量大,损耗大,漏电较大,常应用于电源滤波,低频耦合,去耦,旁路或者是低频电路中。

日常使用不当,或者时间原因都会导致电容器产生损坏,导致使用年限降低,平时操作使用时,需要注意过电压,逆电压,高温急速充电和温度等问题。

2.钽电解电容器

液态钽电解电容器用金属钽作为正极,用稀硫酸等配液作为负极,用钽表面生成的氧化膜作介质制成。固态钽电解电容器以纯度很高的金属钽粉压成正极放在真空中烧结,再用电化学腐蚀法在钽片上形成氧化钽介质薄膜,然后在介质膜上沉积一层固体二氧化锰为电解质,其外喷涂金属形成负极,外加封装。

钽电解电容器具有体积小,容量大,性能稳定,寿命长,绝缘电阻大,温度特性好,损耗,漏电小于铝电解电容器。应用在要求较高的电路中,代替铝电解电容器。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。

3.铌电解电容器

铌电解电容器与钽电解电容器结构相似,介质都是采用氧化铌。氧化铌的介电常数比氧化钽大的多。铌电解电容器的体积会更小,其它性能比钽电解电容器稍差。

铌的物理,化学性能于钽相似,人们正试图进行铌电容器的开发,因为铌的电介质氧化膜对温升敏感致使铌电容器的漏电变化较大,所以,铌在电容器市场还未被人们所接受。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)