处理中...

滤波补偿模块与智能电容器区别是什么?

时间:2020-05-13 15:15:25 来源:网络整理 有0人参与

更多

智能电容器分为两种类型,一种是包含滤波模块的智能电容器,我们称之为抗谐型智能电容器,另一种是仅有电容器与控制模块组成的电容器,我们称之为普通型智能电容器。

那么到底二者的区别在哪里呢?抗谐型智能电容器是由具有滤波功能的电抗器、电容器、控制模块等部件构成的。电抗器具备滤波功能,通过对高次谐波形成低阻抗通路,达到有效的抑制高次谐波和涌流的作用,同时滤波模块对谐波具有吸收泄放功能,能消除高次谐波对电容器及用电设备的影响,放置保护电路及电容器过载,防止电容器温度过高、绝缘介质老化、自愈性下降、使用寿命降低等现象。

滤波模块的电抗率有6%、7%、13%、14%几种规格,分别用于谐波含量不同等级的用电场合,在配电设备中使用抗谐型智能电容器能有效滤除电路中的谐波及干扰,保证各用电设备用电环境的稳定性,同时有效提高功率因数,总之抗谐型智能电容器是复杂用电环境、恶劣环境,及大批量不同设备用电环境中提高功率因数,提高设备运行寿命,节约电力资源的不可或缺的好帮手。

普通型智能电容器由于缺少滤波补偿模块,自然不具备滤波功能,因此不适用于大谐波及复杂用电环境中的无功补偿。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)