处理中...

如何用万用表检测电解电容器漏电电流现象

时间:2020-05-11 15:20:49 来源:网络整理 有0人参与

更多

1.电解电容器漏电的产生:由于电解电容器的绝缘主要靠氧化膜,而氧化膜有厚有薄, 还会产生化学变化,所以电解电容器几乎都漏电,但只要在允许 范围之内就可以正常使用。电解电容器的漏电电流对电容器的性能影响比较大,对信号的损耗也比较大,因此电容器漏电电流越 小越好,即漏电电阻越大越好。当漏电电流太大,发生击穿短路时,电容器就不能使用了。

2.电解电容器漏电电流的检测方法

当用万用表检测电解电容器漏电电流大小的时候,万用表红表笔接电解电容负极,黑表笔接正极,见图15 (a)。

刚接触瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同—电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置,此时的阻值便是电解电容的正向漏电电阻,此值越大, 说明漏电电流越小,电容性能越好。

然后,将红、黑表笔对调检测,见图15 (b)。万用表指针将重复上述摆动,但此时所测阻值为电解电容的反向漏电电阻,此值略小于正向漏电电阻,即反向漏电电流比正向漏电电流要大。

实际使用经验表明,电解电容的漏电电阻一般应在几百千欧以上,否则不能正常工作。在检测中,若正向、反向均无充电的现象,即指针不动,说明电容容量消失或内部断路;如果阻值很小或为零,则说明电容漏电或已击穿损坏,不能使用。

3、检测注意事项

在检测时,应注意选用合适的量程,一般情况下,1~47uF的电容可用Rx1kΩ挡,大于47uF的可用Rx 100Ω挡。当电容器的耐压值大于万用衣内部电池电压值时,可根据电解电容器正向充电时漏电电流小、反向充电时漏电电流大的特点,采用Rx10kΩ挡对电解电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)