处理中...

如何检测快恢复二极管

时间:2020-05-09 16:57:02 来源:网络整理 有0人参与

更多

快恢复二极管在工艺上多采用了掺金措施,结构上采用PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1~2V),反向耐压多在 1200V以下。从性能上,又可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间长,后者则在l00ns以下,甚至达到 20~30ns。

检测快恢复二极管的方法与检测普通二极管的方法相同,均是根据二极管的单向导电性,通过测量二极管的正、反向电阻,可方便地判断快恢复二极管的好坏。一般将万用表拨至Rxlk 挡,用黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,所测得的正向电阻如图3-28所示,图中实测正向电阻为6.5kΩ。将万用表的黑表笔接二极管的负极,红表笔接二极管的正极,所测得的反向电阻如图3-29所示,图中实测反向电阻为无穷大。

用海地牌9205A+型数字式万用表二极管挡正向检测RU2型快恢复二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-30所示;调换表笔快恢复二极管不导通,显示溢出符号“1”,如图3-31所示。

用海地牌9205A+型数字式万用表20k电阻挡检测RU2型快恢复二极管时,无论是正向检测或是反向检测,均显示溢出符号“1”,如图3-32所示。

用VC890D型数字式万用表在无光照条件下测到的正、反向电阻如图3-26、图3-27所示。

由图3-24~图3-27可见,光电二极管是工作在反向电压下。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)