处理中...

如何用指针式万用表检测肖特基二极管

时间:2020-05-09 16:53:52 来源:网络整理 有0人参与

更多

肖特基二极管是贵金属(金、银、铝、铂等)A为正极,以N型半导体B为负极,利用二者接触面上形成的势垒具有整流特性而制成的金属-半导体器件。

肖特基二极管,又称肖特基势垒二极管(简称 SBD),它属一种低功耗、超高速半导体器件。显着的特点为反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右。其多用作高频、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。

与以PN结为基础的二极管相比,肖特基二极管具有正向压降低、反向恢复时间很短(10~40ns)的优点。缺点在于反向耐压较低,一般低于150V,而且反向漏电流较大,所以肖特基二极管多用于低电压大电流和开关二极管场合。

用指针式万用表检测IN5817型肖特基二极管的正、反向电阻,如图3-33、图3-34、图3-35、图3-36所示,图3-33中实测正向电阻为a75kΩ,图3-34中实测正向电阻为150Ω。图3-35中所测得的反向电阻为110kΩ,图3-36中所测得的反向电阻为100kΩ。

用海地牌9205A+型数字式万用表20k电阻挡检测IN5817型肖特基二极管时,其正向电阻为1.23kΩ,反向电阻显示溢出符号“1”,如图3-37所示。

用海地牌9205A+型数字式万用表二极管挡检测IN5817型肖特基二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-38所示;调换表笔,肖特基二极管不导通,显示溢出符号“1”,如图3-39所示。

用海地牌9205A+型数字式万用表二极管挡检测SR160型肖特基二极管时,用红表笔接管子正极、黑表笔接负极时,显示管子的导通电压值,如图3-40所示;调换表笔,肖特基二极管不导通,显示溢出符号“1”,如图3-41所示。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)