处理中...

电容选用与安装注意事项

时间:2020-05-07 15:41:40 来源:网络整理 有0人参与

更多

在确认使用及安装环境时,作为按产品样本设计说明书所规定的额定性能范围内使用的电容器,应当避免在下述情况下使用:

a、高温(温度超过使用温度);

b、过流(电流超过额定纹波电流),施加纹波电流超过额定值后,会导致电容器体过热,容量下降,寿命缩短;

c、过压(电压超过额定电压),当电容器上所施加电压高于额定工作电压时,电容器的漏电流将上升,其电氧物性将在短期内劣化直至损坏;

d、施加反向电压或交流电压,当直流铝电解电容器按反极性接入电路时,电容器会导致电子线路短路,由此产生的电流会引致电容器损坏。若电路中有可能在负引线施加正极电压,选用无极性电容器;

e、使用于反复多次急剧充放电的电路中,如快速充电用途,其使用寿命可能会因为容量下降,温度急剧上升等而缩减;

f、在直接与水、盐水、油类相接触或结露的环境、充满有害气体的环境(硫化物、氨水等)、直接日光照射、臭氧、紫外线及有放射性物质的环境、振动及冲击条件超过了样本及说明书规定范围的恶劣环境下,禁止使用电容器;

g、电容器安装时,电容器防爆阀上方留有空间、爆阀上方避免配线及安装其他元件、电容器四周及电路板避免安装发热元件。

二、电容安装的注意事项

a、用过的电容器不能再使用,但作为周期检查可卸下来测试电性能;

b、如果电容器已充电,使用前要用一个约1kΩ的电阻放电;

c、如果电容器在超过35℃,湿度大于70%的条件下存放,其漏电流可能上升,使用前可通过一个约1kΩ的电阻施加额定电压处理;

d、安装前要确认电容器的额定容量、电压和极性;

e、掉在地面的电容器不要使用;

f、变形的电容器不要使用;

g、电容器的正负引线间距应与PC板焊孔的位置相吻合。若将电容器强行插入孔距不配套的电路板,会有应力作用于引出线,会导致电容器短路或漏电流上升;

h、安装时把电容器引脚或焊针插入PC板,直到电容器底部贴到PC板表面;

i、不要施加超过规定的机械压力。当拉力施加到电容器引出线,该拉力将作用于电容器内部,会导致电容器内部短路,开路或漏电流上升。在电容器焊装到电路板,不强烈摇动电容器。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电容