处理中...

共模电感的概念、原理和应用

时间:2020-05-06 17:30:41 来源:网络整理 有0人参与

更多

什么是共模电感?共模电感有时候也叫共模扼流圈,它是一种用于滤除共模干扰信号的EMC常用元器件之一。

共模电感工作原理

如下图,这是共模电感的结构示意图,它由两个线圈同时绕在一个铁氧体上,这两个线圈匝数相同但是绕制方向相反,当线圈中流过干扰信号(差模信号)时,两个相反方向的磁场E1和E2会抵消;但是对于共模信号通过时,磁环中的磁通发生相互叠加,这就相当于有比较大的电感量,线圈呈现出高阻抗特性,产生强烈的阻尼效果来抑制共模电流,终的结果就是抑制共模信号而对差模信号不影响。

共模电感应用

共模电感由于对共模的电磁干扰信号够起到很好的抑制效果,因此在很多电源电路高速信号电路都有应用,特别是开关电源产品,如下图是EMI滤波电路部分电路图,其中L1是共模电感,很多EMI滤波器采用共模电感,有些还是二级EMI电路。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 共模电感