处理中...

LED的基本构造以及应用优势

时间:2020-04-29 16:40:46 来源:网络整理 有0人参与

更多

LED的构造其实非常简单:一般来说,就是一个方形的二极管片装在一个塑料、树脂或是陶瓷底座的特殊环氧层中。处于半导体中心部位的电子可以通过传感原料,转换生成灯光,而封贴在“罩状”环氧层内的微型芯片,可以将灯光“映射”出来。典型LED有两个插脚,一个长一个短。较长的插脚为阳极,或者也可以说是正极,短一点的插脚则是阴极。

不同尺寸及形状的LED底座,与LED芯片尺寸、芯片与环氧透镜之间的距离以及反射罩的形状等因素,共同决定了光线的观测角度。生产二极管芯片的化学元素互相结合,配合能源因素,可延展生成光子,决定波长,进而决定灯光的色彩。LED从初接近红外线的灯光,到近的紫外光,目前已可以产生完全光谱的灯光。

一般来说,当使用单个芯片时,LED的灯光就是单色的。当两个或多个不同色彩的芯片装入同一个环氧层时,就可以产生多色LED。谈及到多芯片技术,三层芯片的多芯片技术还可以产生白光:当红光、绿光及蓝光这三种原始色通过正确的比例混合时,就可以产生白光。

封装在同一个环氧层中的红光、绿光及蓝光芯片可以个别控制,这样还可以产生不同的混色及其他纯色。如今,三原色LED在娱乐业的应用越来越广泛,就因为它能产生混合色彩及其他灯光效果。

食人鱼LED

四个插脚设计的食人鱼LED相对两个插脚的传统发光二极管来说,具有非常大的优势:不管是振动还是碰撞都不会损坏LED,也不会使它和电气插头断开。两个插脚设计的LED应用在高度震颤的产品中时,非常容易断开。

食人鱼LED的另一个优势在于它的低热阻。因为它的大型铅框设计,大多数食人鱼型穿孔LED都被认定具有低的热阻,而这也使它在高性能应用中,具有光明的前景。

LED的使用寿命

LED在一般说明中,都是可以使用50,000小时以上,还有一些生产商宣称其LED可以运作100,000小时左右。这方面主要的问题是,LED并不是简单的不再运作而已,它的额定使用寿命不能用传统灯具的衡量方法来计算。实际上,在测试LED使用寿命时,不会有人一直呆在旁边等着它停止运作。不过,还是有其他方法来测算LED的使用寿命。LED之所以持久,是因为它不会产生灯丝熔断的问题。LED不会直接停止运作,但它会随着时间的流逝而逐渐退化。有预测表明,高质量LED在经过50,000小时的持续运作后,还能维持初始灯光亮度的60%以上。假定LED已达到其额定的使用寿命,实际上它可能还在发光,只不过灯光非常微弱罢了。要想延长LED的使用寿命,就有必要降低或完全驱散LED芯片产生的热能。热能是LED停止运作的主要原因。

据估计,LED本身可使用成千上万个小时,但这并不能保证LED产品也可以使用如此之久。错误的操作及工序就可以轻易的“毁掉”LED。比如说,供应的电流高于生产商认可的尺度,LED产生的灯光会更亮,但持续的热能也会缩短LED的使用寿命。真正的LED行家须对发光二极管的特性、固态照明的专门技术及工程技能有充分的了解,同时还需有足够的创造力。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 LED