处理中...

拉压力传感器内部结构及原理

时间:2020-04-27 16:47:02 来源:网络整理 有0人参与

更多

微型S梁拉压力传感器原理结构:传感器原理结构根据骨外固定力测量的特点,采用工艺成熟、对测量电路要求较低的电阻应变式力传感器。该传感器关键元件之--的弹性体,采用S型梁式结构,如图1所示。当受压力P时,从弹性体中间开孔处上侧梁的弯矩图可看出,沿X轴方向弯矩有负到正的变化,而开孔处下侧梁的弯矩则相反。选择合适的贴片位置及组桥方法,不仅能抵消侧向力输出,力作用点的变化也不影响测量结果,这正是骨外力测量所必须的。传感器弹性体的设计,主要是敏感部分长度|、厚度h、宽度b和刚接部位的刚度的选择。既要传感器体积小、线性好及适宜的灵敏度,还要使刚接部位刚度足够大,在力P作用下不产生自由转动。

此时弯矩微型S梁拉压力传感器结构生自由转动。此时弯矩[2]Mmax=PI2应力在弹性体中部长方孔的弧顶,即图1中电阻应变片R1、R2、R3、R4的粘贴处,则应力emax=MW=3Pl1bh2(1)应变Xmax=emaxE=3Pl1Ebh2(2)四个应变片组成全桥差动电路,如图2所示。传感器弹性体材料选用硬铝合金,其弹性模量E=70x103N/mm2。将有关尺寸代入(2)式,得到10N时R1处应变X=54x10-6。

拉压力传感器的原理

首先,在拉压力传感器工作过程中我们会见到的指标有线性度、灵敏度、迟滞、重复性与漂移这五个。线性度所描述的是传感器输入/输出的实际函数与其拟合直线之间的偏离程度,其数值为两者之间的偏差与满量程输出值的比值。灵敏度比较好理解,是指输出量的增加值(即增量)与引起该增加值的相应变量的增加量的比值,也是一个用来描述传感器特性的重要指标。 迟滞是指在输入量由大到小变化,或由小变大变化时,造成两者特性曲线不相符的差值。重复性则指的是传感器同一方向变化的输入量,在多次试验中特性曲线的差别程度。后一个漂移,描述的则是保持输入不变,输出量会随着时间有所波动的现象。

拉压力传感器通过力敏器件检测其所受到的力的变化,并通过拉力传递结构来传递力的物理信号。 也就是说,弹性体在产生弹性形变时,使传递器这一转换元件(通常为电阻应变片)也产生形变,而此时电阻应变片的阻值将发生变化,这种变化将转变为电信号被输出。

以数显电子秤为例,它的电路中包含了一个测量电路,与信号放大电路,测量电路能将电阻的阻值变量转换成电压信号,而这种信号往往是弱电信号,并不能直观、准确地反应出变化的大小。 通过放大电路,这种信号即可被放大并输出数显面板表。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)