处理中...

碳性电池的结构原理及注意事项

时间:2020-04-24 15:58:37 来源:网络整理 有0人参与

更多

碳性电池全称:中性锌-二氧化锰干电池(zinc-manganese dry battery),属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池。

因为这种化学电源装置其电解质是一种不能流动的糊状物,所以也叫做干电池,这是相对于具有可流动电解质的电池说的。碳性电池不仅适用于手电筒、半导体收音机、收录机、照相机、电子钟、玩具等,而且也适用于国防、科研、电信、航海、航空、医学等国民经济中的各个领域。碳性电池主要用于低耗电电器,如钟表,无线鼠标等,大耗电电器应该用碱性电池,如相机,某些相机碱性也撑不住,那就需要用镍氢。

碳性电池的结构原理

锌锰干电池是日常生活中常用的干电池。

正极材料:MnO2、石墨棒

负极材料:锌片

电解质:NH4Cl、ZnCl2及淀粉糊状物

电池符号可表示为

(-) Zn|ZnCl2、NH4Cl(糊状)‖MnO2|C(石墨) (+)

负极:Zn-2e-=Zn2+

正极:2MnO2+2NH4++2e=Mn2O3+2NH3↑+H2O

总反应:2Zn+2MnO2+2NH4+=2Zn2++Mn2O3+2NH3+H2O

锌锰碳性电池的电动势为1.5V。因产生的NH3气被MnO2

吸附,引起电动势下降较快。如果用高导电的糊状KOH代替NH4Cl,正极材料改用钢筒,MnO2层紧靠钢筒,就构成碱性锌锰干电池,由于电池反应没有气体产生,内电阻较低,电动势为1.5V,比较稳定。

碳性电池属于化学电源中的原电池,是一种一次性电池,它以二氧化锰为正极,以锌筒为负极,把化学能转变为电能供给外电路。在化学反应中由于锌比锰活泼,锌失去电子被氧化,锰得到电子被还原。

建议电器设备在使用中(设计中也应考虑),尽量使用市电(家用插座里面的电源),减少使用电池。一节电池在生产过程中要消耗大量的化工原料和中间过程,同时废旧电池随意处置其化学废物严重污染环境。为保护环境,废旧电池应回收并集中进行科学有效的处理,以保护人类赖以生存的环境,让自然界更绿更美。

碳性电池的注意事项

(1) 检查电器和电池接触件是否清洁,必要时用湿布擦净,待干燥后按正确极性装入;

(2) 不要将新旧电池混用,同一种型号但不同种类的电池也不能混用;

(3) 禁止对一次电池加热、充电或其它的方法使一次电池再生;禁止拆卸电池

(4) 禁止将电池短路,谨防婴幼儿玩弄电池,尤其是要防止婴幼儿吞食扣式电池。

(5) 用电器具使用后应切断开关,长期不用应取出电池。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 碳性电池