处理中...

法拉电容怎么充电

时间:2020-04-23 16:16:01 来源:网络整理 有0人参与

更多

均压电阻并联在电容器两端,然后串联接入。其中一个电容器充电完成后,类似断路,但是由于电阻仍然联接在回路中,限制了电容两端电压升高。理论上,均压电阻值越小,效果越好。均压电阻值,5V情况下可以考虑用5欧姆左右甚至更小。如果电阻值较大确实会使得已经冲完的电容电压升高。只要两个电容器性能差别不大,电压的变化还是可以接受的。当然好用两个电压表随时监视电压变化。注意限流电阻。

另外法拉电容可以用恒压恒流源来充,不知道你的法拉电容多少伏的,充电器不能高于所标示的电压,电流可以用10安到几十安的都可以充电很快。

法拉电容的特点

(1)充电速度快,充电10秒~10分钟可达到其额定容量的95%以上;

(2)循环使用寿命长,深度充放电循环使用次数可达1~50万次,没有“记忆效应”;

(3)大电流放电能力超强,能量转换效率高,过程损失小,大电流能量循环效率≥90%;

(4)功率密度高,可达300W/KG~5000W/KG,相当于电池的5~10倍;

(5)产品原材料构成、生产、使用、储存以及拆解过程均没有污染,是理想的绿色环保电源;

(6)充放电线路简单,无需充电电池那样的充电电路,安全系数高,长期使用免维护;

(7)超低温特性好,温度范围宽-40℃~+70℃;

(8)检测方便,剩余电量可直接读出;

(9)容量范围通常0.1F--1000F。

法拉电容容量计算公式

在超级电容的应用中,很多用户都遇到相同的问题,就是怎样计算一定容量的超级电容在以一定电流放电时的放电时间,或者根据放电电流及放电时间,怎么选择超级电容的容量,下面电工之家给出简单的计算公司,用户根据这个公式,就可以简单地进行电容容量、放电电流、放电时间的推算,十分地方便。

C(F): 超电容的标称容量;

R(Ohms):超电容的标称内阻;

ESR(Ohms):1KZ下等效串联电阻;

Vwork(V):正常工作电压

Vmin(V): 截止工作电压;

t(s):在电路中要求持续工作时间;

Vdrop(V):在放电或大电流脉冲结束时,总的电压降;

I(A): 负载电流;

超电容容量的近似计算公式,

保持所需能量=超级电容减少的能量。

保持期间所需能量=1/2I(Vwork+ Vmin)t;

超电容减少能量=1/2C(Vwork2 -Vmin2),

因而,可得其容量(忽略由IR引起的压降)

C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)

举例如下:

如单片机应用系统中,应用超级电容作为后备电源,在掉电后需要用超级电容维持100mA的电流,持续时间为10s,单片机系统截止工作电压为4.2V,那么需要多大容量的超级电容能够保证系统正常工作?

由以上公式可知:

工作起始电压 Vwork=5V

工作截止电压 Vmin=4.2V

工作时间 t=10s

工作电源 I=0.1A

那么所需的电容容量为:

C=(Vwork+ Vmin)It/( Vwork2 -Vmin2)

=(5+4.2)*0.1*10/(52 -4.22)

=1.25F

根据计算结果,可以选择5.5V 1.5F电容就可以满足需要了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 法拉电容