处理中...

固态继电器使用不当所致故障

时间:2020-04-22 16:06:45 来源:网络整理 有0人参与

更多

固态继电器(Solid?State?Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关。用隔离器件实现了控制端与负载端的隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。

典型交流固态继电器的工作原理?

固态继电器(Solid State Relay,SSR)是一种有继电特性的无触点式电子开关。具有寿命长、可靠性高、开关速度快、电磁干扰小、无噪声、无火花等特点。

交流固态继电器(过零型)的原理见图1。固态继电器由三部分组成:输进电路、隔离(耦合)和输出电路,在输进电路控制端加进信号后,Ic1 光电耦合器内光敏三极管呈导通状态,R1串接电阻对输进信号进行限流,以保证光耦合器不致损坏。发光二极管LED指示输进端控制信号,二级管VD1可防止输进信号正负极性接反时对光耦iC1造成的损坏。

图解固态继电器使用不当所致故障两例

作为一种由电子元器件构成的电力器件,固态继电器(英文缩写SSR)因其体积小巧、通/断响应速度高(适合脉冲信号控制方式)、低电压控制(便于单片机、plc等直接控制)、无电弧烧蚀等诸多优点,而被工矿、化工等越来越多的行业所使用。虽然固态继电器拥有上述众多优点,但固态继电器在实际使用过程中也存在一些必须要规避的注意事项,不然会导致故障频发!这不近两个月以来,笔者就先后处置了两起这方面的故障。鉴于两起故障均有一定的代表性,故将其总结出来供大家参考。

先来看图一所示的装置,该设备是某化验室送到笔者店内维修的,其实质为程控的温控仪,用以控制电烤箱按照程序升温(温度达到近2500℃),其故障现象为加温不受程序控制,通电后一直处于加热状态。

该机内部结构如图二所示,至于故障原因可谓一目了然——用来控制加热器硅碳棒通/断电的单相固态继电器(型号为SSR-TYPE-80PK 额定电流80A)已烧的面目全非,使用万用表测量其交流输入、输出两端,已呈低阻值导通状态。在同客户沟通中方知,此设备自使用不到一年的时间里,共计发生同类故障三、四起,单是今年夏天就发生过三起故障!闻听此言,笔者不由重新审视故障设备,以便探寻故障根源所在。细看之后,故障症结所在便浮出水面——诸位同行请看图三固态继电器所配备的铝合金散热片,无论其散热面积还是散热片形式,都距该固态继电器散热所需相距甚远(毕竟该固态继电器工作电流在35A左右)!正因如此才导致固态继电器热量挥散不及时,终致使其因过热而击穿烧毁(对此结论,夏季该设备频发故障便是极好的佐证)!

接下来要说的这起故障,同样和固态继电器使用不当有关。我地某单位自行安装的电控系统,采用PLC+固态继电器+三相异步电动机的结构形式。但在投入运行后,此系统所用固态继电器却接连发生交流输入、输出端击穿故障!该单位同行认为是固态继电器所用散热片较小所致,遂加大散热片,可故障现象并未排除,遂请笔者前往会诊。

在查看完故障电控系统后,笔者很快便发现了问题根本所在——对于感性负载而言,存在幅值极高的反向电动势是必然的,其对于抗电压冲击能力有限的电子元器件的损害是非常致命的!在实际使用过程中,为了吸收掉该电动势,避免造成同样由电子元器件构成的固态继电器损坏,多采用在固态继电器三相输出端加装阻容吸收器(常见结构形式见图四所示)的方法解决,可该单位同行百密一疏忽视了这一点,从而导致故障发生。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)