处理中...

智能压力传感器的特点及优点

时间:2020-04-21 17:18:24 来源:网络整理 有0人参与

更多

压力传感器(Pressure Transducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。

压力传感器通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。

智能压力传感器的特点

1、测量范围和功能都得到了扩展,符合参数的测量及各种不同要求的测量都可以实现。

2、灵敏度和测量精度得到了提高,微弱信号测量,各种校正和补偿都可以进行,也可以存取测量数据。

3、测量的稳定性和可能性得到提高,并不受外界干扰,对测量有选择性地进行,智能压力传感器高性能化。

4、能够自我诊断,对故障部位能准确锁定,故障状态迅速识别。也能实现用硬件不能实现的功能。

5、输出形式和数字通信接口等很多,具有多样性。

智能压力传感器的优点

(1)具有逻辑判断、统计处理功能,可对检测数据进行分析、统计和修正,还可进行线性、非线性、温度、噪声、响应时间、交叉感应以及缓慢漂移等的误差补偿,提高了测量准确度;

(2)具有自诊断、自校准功能,可在接通电源时进行开机自检,可在工作中进行运行自检,并可实时自行诊断测试以确定哪一组件有故障,提高了工作可靠性;

(3)具有自适应、自调整功能,可根据待测物理量的数值大小及变化情况自动选择检测量程和测量方式,提高了检测适用性;

(4)具有组态功能,可实现多传感器、多参数的复合测量,扩大了检测与使用范围;

(5)具有记忆、存储功能,可进行检测数据的随时存取,加快了信息的处理速度;

(6)具有数据通讯功能,智能化传感器具有数据通讯接口,能与计算机直接联机,相互交换信息,提高了信息处理的质量。计算机软件在智能传感器中起着举足轻重的作用。由于“电脑”的加入,智能传感器可通过各种软件对信息检测过程进行管理和调节,使之工作在状态,从而增强了传感器的功能,提升了传感器的性能。此外,利用计算机软件能够实现硬件难以实现的功能,因为以软件代替部分硬件,可降低传感器的制作难度。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)