处理中...

电路板怎么加肖特基二极管

时间:2020-04-21 16:40:48 来源:网络整理 有0人参与

更多

以肖特基二极管SS14型为例,它的电流是1A电压是40V的肖特基二极管,此电路输入电压应该小于40V,可能为12V输入。肖特基二极管又称为快恢复二极管,特点是是工作速度快,电流大,但反向耐压小,具有单向导电性,显著的特点为反向恢复时间极短,因此多用作高频、低压、续流二极管、保护二极管等场合。

防输入反接保护电路一般是利用二极管的单向导电性或者利用MOS管,可以这样实现:

1、利用二极管的单向导电性来实现防输入电压反接,这样的电路好简单,成本也比较低,但是会一点损耗,因为二极管有压降,SS14至少有0.2压降,不过还好,肖特基二极管的优点本身在于在于正向偏置电压较低,不像有些二极管压降比较大。但有一个问题就是万一电源真的反接后二极管导通会直接短路,因此此类电路一般都要在前面加保险丝,如果实在没有保险丝可以加0欧姆电阻代替保险,这样反接后更换保险管或者电阻即可,有条件的话加自恢复保险丝即可。

2、有时候还可以这样接,电源反向时二极管截止切断电路

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)