处理中...

温补振荡器(TCXO)的温度补偿方式

时间:2020-04-20 16:42:56 来源:网络整理 有0人参与

更多

TCXO发展现状 石英晶体振荡器在近十几年中得到长足发展,早在银行ATM设备,GPS卫星定位,网络传输机中都有用到其中在精密晶体振荡器的研究开发与生产方面,日本居和主宰地位。 在70年代末汽车电话用石英晶体振荡器的体积达20?以上。

目前的主流产品降至0.4?,超小型化的石英振荡器件体积仅为0.27?。在30年中, 石英振荡器的体积缩小了50余倍乃至100倍。温补振荡器是通过附加的温度补偿电路使由周围温度变化产生的,振荡频率变化量削减的一种石英晶体振荡器。

温补振荡器的温度补偿方式

目前在振荡器中,对石英晶体振子频率温度漂移的补偿方法主要有直接补偿和间接补偿两种类型:

(1)直接补偿型:直接补偿型石英晶体振荡器是由热敏电阻和阻容元件组成的温度补偿电路,在振荡器中与石英晶体振子串联而成的。在温度变化时,热敏电阻的阻值和晶体等效串联电容容值相应变化,从而抵消或削减振荡频率的温度漂移。该补偿方式电路简单,成本较低,节省印制电路板(PCB)尺寸和空间,适用于小型和低压小电流场合。但当要求晶体振荡器精度小于1pmm时,直接补偿方式并不适宜

(2)间接补偿型:间接补偿型又分模拟式和数字式两种类型,模拟式间接温度补偿是利用热敏电阻等温度传感元件组成温度-电压变换电路,并将该电压施加到一支与晶体振子相串接的变容二极管上,通过晶体振子串联电容量的变化,对晶体振子的非线性频率漂移进行补偿。该补偿方式能实现±0.5ppm的高精度,但在3V以下的低电压情况下受到限制。数字化间接温度补偿是在模拟式补偿电路中的温度—电压变换电路之后再加一级模/数(A/D)变换器,将模拟量转换成数字量。该法可实现自动温度补偿,使石英晶体振荡器频率稳定度非常高,但具体的补偿电路比较复杂,成本也较高,只适用于基地站和广播电台等要求高精度化的情况。

综上所述,本文已为讲解温补振荡器(TCXO)的温度补偿方式,相信大家对温补振荡器(TCXO)的温度补偿方式的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)