处理中...

瞬态电压抑制器的分类和选用技巧

时间:2020-04-20 16:20:01 来源:网络整理 有0人参与

更多

现在科技迅速在发展当中,本文我们为大家深入讲解瞬态电压抑制器的分类和选用技巧,希望对大家有所帮助。

一、 TVS二极管的分类

TVS器件可以按极性分为单极性和双极性两种,按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、4~200mA电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。

二、 TVS的选用技巧

1、确定被保护电路的直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。

2、TVS额定反向关断VWM应大于或等于被保护电路的工作电压。若选用的VWM太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。

3、 TVS的箝位电压VC应小于被保护电路的损坏电压。

4、在规定的脉冲持续时间内,TVS的峰值脉冲功耗PM必须大于被保护电路内可 能出现的峰值脉冲功率。在确定了箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。

5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C的TVS器件。

6、根据用途选用TVS的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS阵列更为有利。

7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度  工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。

三、TVS与压敏电阻的比较

目前,国内不少需进行浪涌保护的设备上使用的是压敏电阻。压敏电阻是一种金属化物变阻器。TVS比压敏电阻的特性优越得多,具体特性参数的比较如下表所示。

综上所述,本文已为讲解瞬态电压抑制器的分类和选用技巧,相信大家对瞬态电压抑制器的分类和选用技巧的认识越来越深入,希望本文能对各位读者有比较大的参考价值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)