处理中...

检波二极管原理和选用技巧

时间:2020-04-20 15:29:38 来源:网络整理 有0人参与

更多

检波二极管在电子电路中用来把调制在高频电磁波上的低频信号(如音频信号)检出来。一般高频检波电路选用锗点接触型检波二极管。它的结电容小,反向电流小,工作频率高。选用检波二极管时,要选择工作频率满足要求,结电容小,反向电流小的二极管均可,但主要考虑的是工作频率。按频率的要求选用,2AP1型~2AP8型(包括2AP8A、2AP8B型)适用于150MHz以下;2AP9、2AP10型适用于100MHz以下;2AP31A型适用于400MHz以下;2AP32型适用于 2000MHz以下等。晶体管收音机的检波电路可选用2AP9、2AP10型管,它的工作频率可达100MHz、结电容小于1pF,适合作小信号检波。

检波二极管有正负极性区分,一般在二极管的壳体上印有二极管符号,表示检波二极管引线的正极和负极。标志不清的可以看二极管外形,端头较小且有一圈凹痕的一端,装有芯片、一是负极。也可以用指针式万用表的R&TImes;1k档测量检波二极管的直流电阻。当欧姆表指示为数百欧时,是二极管的正向电阻,这时万用表的黑表笔接触的一端就是二极管的正极;如果测量的检波二极管的电阻很大(在数百千欧以上),则是二极管的反向电阻,万用表的黑表笔接触的一端是二极管的负极。检波二极管的正向电阻在200Ω~900Ω较好;而它的反向电阻则是越大越好。

在收音机、录音机的检波电路中,可选用2AP9、2AP1O等型号的二极管。自动音量控制电路中也可选用上述检波二极管。当然在急需的条件下,损坏了一个PN结的高频晶体三极管也可用作检波二极管。

是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调频波,是从它的频率变化提取调制信号的过程;对调相波,是从它的相位变化提取调制信号的过程。狭义的检波是指从调幅波的包络提取调制信号的过程。

有时把这种检波称为包络检波或幅度检波。

检波器(通常是晶体二极管),从而得到依调幅波包络变化的脉动电流,再一个低通滤波器滤去高频成分,就得到反映调幅波包络的调制信号。调幅波的解调即是从调幅信号中取出调制信号的过程,通常称为检波。调幅波解调方法有二极管包络检波器、同步检波器。不论哪种振幅调制信号,都可采用相乘器和低通滤波器组成的同步检波电路进行解调。,

普通调幅信号,它的载波分量被抑制掉,直接非线性器件实现相乘作用,得到所需的解调电压,而不必另加同步信号,通常将这种振幅检波器称为包络检波器。目前应用广的是二极管包络检波器,而在集成电路中,主要采用三极管射极包络检波器。同步检波,又称相干检波,主要用来解调双边带和单边带调制信号,它有两种实现电路。一种由相乘器和低通滤波器组成,另一种直接采用二极管包络检波。

工程中,有一类信号叫做调幅波信号(AM信号),这是一种用低频信号控制高频信号幅度的特殊信号。

把低频信号取出来,的电路,叫做检波电路。使用二极管组成简单的调幅波检波电路。

检波二极管具有结电容低,工作频率高和反向电流小等特点,传统上用于调幅信号检波。

二极管检波原理如下:调幅信号是一个高频信号承载一个低频信号,调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号。如在每个信号周期取平均值,其恒为零。若将调幅信号通过检波二极管,检波二极管的单向导电特性,调幅信号的负向部分被截去,仅留下其正向部分,

如在每个信号周期取平均值(低通滤波),所得为调幅信号的波包(envelope)即为基带低频信号,实现了解调(检波)功能。

二极管检波原理:调幅波信号是二极管检波电路的输入,二极管只允许单向导电,使用的是硅管,则只有电压高于0.7V的部分通过二极管。,二极管的输出端连接了一个电容,

电容与电阻配合对二极管输出中的高频信号对地短路,使得输出信号基本上信号包络线。电容和电阻构成的这种电路功能叫做滤波。锗材料点接触型、工作频率可达400MHz,正向压降小,结电容小,检波效率高,频率特性好,为2AP型。类似点触型那样检波用的二极管,除用于检波外,还用于限幅、削波、调制、混频、开关等电路。也有为调频检波专用的特性一致性好的两只二极管组合件。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)