处理中...

陶瓷电容的作用和使用注意事项

时间:2020-04-15 16:44:33 来源:网络整理 有0人参与

更多

陶瓷电容器是目前电子设备中使用广泛的一种电容器,占整个电容器使用数量的 50%左右,但由于许多人对其特性了解不足导致在使用上缺乏应有的重视。

陶瓷电容器具有耐热性能好,绝缘性能优良,结构简单,价格低廉等优点,但不同 陶瓷材料其特性有非常大的差异,陶瓷电容按频率特性分有 高频瓷介电容器(1 类瓷)和低频瓷介电容器(2 类瓷);按耐压区分有高压瓷介电容器 (1KVDC 以上)和低压瓷介电容器(500VDC 以下),现分述如下: 类瓷介电容器) 1.高频瓷介电容器(亦称 1 类瓷介电容器) 高频瓷介电容器( 该类瓷介电容器的损耗在很宽的范围内随频率的变化很小,并且高频损耗值很小, (tanδ≤0.15%,f=1MHz),使用频率可达 1000MHz 以上。同时该类瓷介电容器温度 特性优良,适用于高频谐振、滤波和温度补偿等对容量和稳定度要求较高的电路。

陶瓷电容器虽有上述很多优点,但因陶瓷材料本身机械强度低、易破碎这一缺陷, 使其圆片的几何尺寸受到限制,这也是不同温度特性有不同容量范围的主要原因。通常标 准上对低压圆片电容的允许直径 D≤12mm,高压电容的圆片允许直径 D≤16mm。如超过这 一尺寸,生产加工难度和废品率就会有很大增加,并且在瓷片本体上产生的微小裂纹都将 对电容器的可靠性产生很大隐患。

因不同厂家在材料研制和工艺制造方面的水平不同,其 外形尺寸标准也有差异,故其容量标称范围也有部分区别。因此上述容量划分表只是一个 行业平均水平汇总的结果,今后随着材料工艺的进一步提高,陶瓷电容的尺寸会进一步缩 小,其容量范围就会进一步扩大。

圆片式瓷介电容器的包封形式通常按电压区分,500VDC 以下的低压产品 CC1、CT1 系 列均采用酚醛树脂包封,该树脂绝缘强度和耐湿性较差,但成本较低。为改善耐湿性,此 类包封外层均浸用一层薄蜡。

除圆片式瓷介电容器外,目前还广泛使用的有轴向引线色环陶瓷电容和贴片式陶瓷 电容,其内部结构为叠层方式,因而体积很小,但容量可以达到 1μF 以上,非常利于装 配,但由于其结构限制,绝缘电阻和耐压无法做得很高,因而目前只限于低压(50V 以 内)产品,其损耗和温度特性与圆片电容相同。

使用陶瓷电容的时候需要注意的事宜:

1.保证物料选用的通用性和标准化 保证物料选用的通用性和标准化: 保证物料选用的通用性和标准化 因不同的温度特性对应不同的容量范围和精度标准,因此在选用时必须符合系列标 准,且容值的选取必须符合 E24(或 E96)系列值。

应根据线路使用工作状态和环境条件,选择合适的型号,其主要参数应满足线路 应根据线路使用工作状态和环境条件,选择合适的型号,使用要求。

1)于高频谐振电路,除要求电容器损耗小外,还要求容量有良好的温度稳定性,通常选用 1 类瓷介电容,其中CH 特性亦称为零温度系数产品,其容量基本不随温度而变 化,但其容量仅在几 PF~几百 PF 之间。

2)对于做低频耦合、旁路、滤波的电容器,往住考滤小型化及低本成是主要的,而对损耗和容量的温度稳定性要求不高,一般可选用 2类瓷介电容器,其容量选择范围较宽。

3)陶瓷电容器虽然耐压余量较薄膜电容器和电解电容器要大,但也不允许在超过其 额定电压的条件下使用,否则由于电极中的金属离子在强电场作用下在陶瓷介质中的迁移 速度加快而导致电容器绝缘电阻下降而影响整机长期工作的可靠性。

4)对于高温和高压条件下工作的电容器,应注意选用绝缘电阻较高的产品,以防因 漏电增大产生恶性循环导致电容器失效。综上所述,陶瓷电容与其它电容相比,不同之处主要是陶瓷电容器根据材料不同存 在许多不同的温度组别,其特性和容量范围即有很大差异。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 陶瓷电容