处理中...

固态继电器的表现性能和散热选择

时间:2020-04-14 17:32:57 来源:网络整理 有0人参与

更多

继电器是一种电控制器件,是当输入量(激励量)的变化达到规定要求时,在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路)之间的互动关系,它实际上是用小电流去控制大电流运作的一种“自动开关”。

固体继电器指电子元件履行其功能而无机械运动构件的,输入和输出隔离的一种继电器。固态继电器是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器按负载电源类型可分为交流型和直流型。按开关型式可分为常开型和常闭型。按隔离型式可分为混合型、变压器隔离型和光电隔离型,以光电隔离型为多。交流型有“过零”和“非过零”两种类型的产品,常开式触电开关也是目前市场上比较多的一种,在进行电路设计和选购的时,务必要弄清设计的要求和被控负载的情况。

选用具体的固态继电器时,首先确定它的电性能参数,如输入电压或电流,输出电压或电流,过载电流以及dv/dt等,与实际要求额技术指标是否相符或匹配,以及外界电路或负载是否匹配等。交流型SSR是针对工作在50HZ下工作而设计的。应用时被控交流电源频率的要求是在40-60HZ范围内正常工作,要求波形为正弦波。在此频率范围外货非纯正弦波作用下能否正常工作,要视产品的具体情况而定。固态继电器导通时本身耗散的功率会使外壳温度身高,而负载电流随外壳温度的升高而下降,为使固态继电器能满额运行,应该减少其本身的发热量并加强散热效果,可以加装适当规格散热板。固态继电器的负载能力与工作环境的温度有关,当环境温度升高时,固态继电器的负载能力随之下降,所以在选择SSR的额定工作电流时应留有充分余地。

一般而言,输出电流小于5a的固态继电器,利用空气自然对流,足以达到冷却散热的目的,但安装时要有一个良好的对流环境,固态继电器之间的距离不得小于一个固态继电器的宽度。负载电流大于10a的固态继电器使用合适的散热器是必不可少的,必要时还要进行风冷(风冷风速6米/秒)或水冷。良好的散热条件对于固态继电器的可靠工作是十分重要的。产品手册中一般都会给用户提供工作电流、通态压降和热阻等参数,利用这些参数就可以计算出所需散热器的热阻选择散热器。

对于交流型固态继电器,其输出端加RC吸收回路是必需的,在购买期间时,应该弄清型号内是否配置了RC吸收回路,对于感性负载,尤其是重感性负载,除配置了RC吸收回路外,还应增加压敏电阻器。压敏电阻器的标称工作电压可选电源电压有效值的1.9倍。连接固态继电器时,注意直流控制电压的大小与极性。固态继电器的输入和输出间的隔离方式有光电式隔离和干簧管继电器隔离等。采用光电式隔离方式,其内的发光二极管的反向击穿电压仅为6V左右,为确保器件使用安全,应在发光俄日机关回路中串联一个保护二极管,以防反向击穿。

焊接时间问题,在使用针孔焊接式SSR和触发是SSR时,气焊接温度不应该高于260℃,焊接时间小于10S,对于螺丝固定式SSR,应该加垫圈防止松动,而且扭劲不宜过大,防止期间损坏。注意规定的工作电流,当输入信号源的电压较高时,必须在输入回路中串接限流电阻。务必注意与固态继电器输出端串接的负载绝不可短路。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)