处理中...
时间:2020-04-13 16:22:40 来源:网络整理 有0人参与
变压器出现烧毁现象一般是变压器温升过高或者线圈绝缘损坏。烧毁前温度不高,不代表局部温度也不高。变压器过载、温升设计余量过小都可能导致局部高温,进而导致变压器失效,引起烧毁事故。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。例:T01,T201等。
变压器的工作原理是利用电磁感应的原理来改变交流电压,其主要构成部件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有稳压、电压变换、电流变换、隔离等。变压器经常烧毁。
1.变压器烧毁的原因
(1) 变压器高、低压两侧无熔断器。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变 压器。
(2) 变压器的高、低压熔断件配置不当。变压器上的熔断件普遍存在着配置过大 的现象,严重过载时,烧毁变压器。
(3) 有一些农村由于照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了变压器的负荷偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧 毁变压器。
(4) 分接开关:
①私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁;
②分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。
(5) 渗油是变压器为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化 龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。
(6) 变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或 没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外, 也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。
(9) 人为的损坏:
①变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电 化腐蚀;
②套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。
由上文可以看出,变压器烧毁的原因是多方面的,有的是自然所致,有的则是人为所造成的。那么针对这些造成变压器烧毁的原因,我们应该采取怎样的措施去避免呢下面本文总结了一些预防变压器烧坏的小技巧,希望之后能够及时帮助到有需要的人。
预防变压器烧坏的小技巧
(1)在使用配电变压器的过程中,一定要定期检查三相电压是否平衡,如严重失衡,应及时采取措施调整。
(2)应经常检查变压器的油位、油色,外壳有无渗漏,发现缺陷要及时消除,避免分接开关、线圈因受潮而烧坏。
(3)要定期清理配电变压器上的污垢,检查套管有无闪络放电,接地是否良好,有无断线、脱焊、断裂现象,要定期遥测接地电阻不大于4 (容量≥100 ,或者采取防污措施,安装套管防污帽。
(4)在接、拆配电变压器引出线时,要严格按照检测工艺操作,避免引出线内部断裂,要合理选择二次侧导线的接线方式。
(5)推广使用s11系列新型防雷节能变压器,或在配电变压器一、二次侧装设避雷器时,将避雷器接地引下线、变压器的外壳、二次侧中性点共同接地。
(6)定期进行预防性试验,将不合格的避雷器及时更换,减少因雷击谐振而产生过电压损坏变压器。
(7)在切换无载调压开关时,每次切换完成后,首先应测量后2次直流电阻值,做好记录,比较三相直流电阻是否平衡。在确定切换正常后,才可投入使用,在各档位进行测量时,除分别做好记录外,还要注意将运行档直流电阻放在后一次测量。
(8)要做好台区负荷的监控管理工作,对超负荷的台区要及时更换变压器,防止变压器因超负荷运行而烧坏。
总而言之,变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在变压器使用前,需要对变压器进行检测,而在使用过程中,更应该定期进行检测,只有这样才能够能有效地避免变压器烧毁事故的发生。
为什么变压器经常烧毁
1.三相负荷不平衡。由于农村线路多且杂乱,但大多数又是采用单相供电,再加上施工过程中存在跳线的随意性问题,造成了配变负荷的偏相运行严重。长期的使用,导致某相线圈出现绝缘老化而烧毁变压器。
2.配电变压器的熔断件配置不合理。变压器上的熔断件配置过大是普遍现象,严重过载时,容易烧毁变压器。
3.分接开关接触不良。分接开关质量差,引起星形触头位置接触不完全,发生短路或对地放电。
4.天气原因。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)