处理中...

恒流二极管的检测方法

时间:2020-04-09 17:33:39 来源:网络整理 有0人参与

更多

检测恒流二极管的电路如图所示。E是可调直流电源,向恒流二极管提供工作电压VI。用直流毫安表测量恒定电流IH,同时用一块直流电压表监测工作电压VI。当VI从Vs一直上升到V(BO)时,IH应保持恒定。电路中的RL为负载电阻。

实际测量一只2DH04C型恒流二极管,其标称恒定电流IH==0.4mA,正向击穿电压V(BO)=70V。采用如图三所示电路,由HT-1714C型直流稳压电源代替E,提供0~30V的工作电压。将两块500型万用表分别拨到直流1mA挡和2.5V(或10V、50V挡),测量IH与VI值。RL选用10k欧电位器。首先把RL调至零欧,然后改变E值,可测得其特性参数。

从实测数据可以得到,当VI≥1.5V时管子进入恒流区,IH=0.34~0.36mA,因此该管子的起始电压VS=1.5V。当VI=1.5~15V时,IH恒定不变;当VI=1.5~30V时,IH多只增加0.02mA,变化率小于5.9%。

然后将RL从零欧调至10k欧,重复上述试验。在VI=1.5~30V的范围内,IH=0.34±0.03mA,变化率△IH/IH《8.9%。由此证明被测恒流二极管的恒流特性良好,在满足RL《ZH之条件下,IH基本不随负载而变化。

测量注意事项:

(1)测量恒流二极管时极性不得接反,否则起不到恒流作用,并且还容易烧毁管子。

(2)由恒流二极管组成电路时,必须使R<。

(3)恒流二极管的正向击穿电压V(B0)一般为30~100V。利用兆欧表与直流电压表能够测量V(BO)值。具体方法是将恒流二极管的正、负极分别接兆欧表的E、L接线柱。然后按额定转速摇动兆欧表的手柄,使恒流二极管处于正向软击穿状态,借助于直流电压表即可读出V(BO)值。兆欧表的输出电压虽然可达几百至几千伏,但其内阻很高,因此输出电流很小,不会损坏管子。一旦被测管子正向击穿,兆欧表的输出电压就被钳位于击穿电压上。用此法实测上例中的ZDH04C,V(BO)=72V,比规定值(70V)略高-点。测量时管子极性亦不得接反。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)