处理中...

电抗器的作用是什么

时间:2020-04-09 16:22:15 来源:网络整理 有0人参与

更多

电抗器是一种非常重要的电气装置,在电力系统中被广泛应用。随着电力系统不断发展,对电抗器性能要求越来越高,在众多电力系统场合中更加希望电抗器的电抗值可以根据实际需求来调节或控制。

电抗器的作用是什么

有几种电抗器,其作用不一。一种电抗器串联在回路中,起到在事故时增大回路阻抗,减少短路电流的作用,在10KV以下回路中应用比较多。一种是并联电抗器,起到想电网输送电感电流的作用,一般用于330KV以上的输电回路中。高压及超高压输电线路由于电压高,线路的的电容效应也高,如果不补充电感了抵消电容效应,就会在线路的中段会由于电容效应引起高电压,危及线路绝缘。还有一种是用于与电容元件组成谐振回路的,将电容器与电抗器并联,如果参数配合恰当,会对某一个频率起到谐振作用,从而在并联回路上出现此谐振波的电压,将此电压引出就得到了某一波段的信号。一般用于远距离信号传递上。

在交流变为直流的整流回路中使用电抗器,有两种作用,一是降低回路的短路电流水平, 主要的是利用电抗器有一种“电流不能突变”的特性,与回路中其他元件(电容或者电阻),起到整平直流波动的作用。

1、并联电抗器的作用:它具有能够改变和完善电力系统无功功率相关运行状况的许多功能,常常被应用于无功补偿中。简单的来说电抗器可以起到改善长输电线路上面的电压分布作用,可实现吸收电缆线路中的充电容性无功,并且电抗器还能有效的防止发电机带长线路时会发生自励此谐振现象。

2、串联电抗器的作用:一般情况下它主要是用来起到限制短路电流的作用,不仅如此也有能够在滤波器当中和电容器实现串联或者是并联,从而可以起到限制电网中所产生的高次谐波,确切的来讲串联电抗器就是起到限流作用。

3、直流电抗器的作用:通常被安装在变频系统中的直流整流环节和逆变环节两个单位之间,主要用途就是能够把叠加到直流电流上的交流分量限制在某一项规定的数值中,可以有效的确保了整流电流的持续性并且还能降低电流脉冲数值,从而直流电抗器能促使逆变环节的运作更加的可靠与稳定,同时起到改善了变频器的功率因数的作用(具体可根据下图所示)。

4、输入电抗器的作用:主要是用于限制电网中的电压发生突变或者是操作过电压时所产生的电流冲击现象,还有就是当平滑电源电压中比如尖峰脉冲、平滑桥式整流电路换相引起电压缺陷等情况时,输入电抗器可以起到有效的保护变频器和改善功率因数的作用,并且能够防止来自电网的干扰同时做到降低整流单元产生的谐波电流对电网的污染性。

5、输出电抗器的作用:可起到补偿线也就是50米到200米左右的部分电容影响,而且还能抑制输出谐波电流从而提升输出高频抗阻,并且抑制DV/DT降低高频漏电现象保护变频器和减少设备噪音的作用。当电抗器在处于补偿功率状态的时候,通常都会受到来自谐波电压和电流的冲击,导致电容器出现损坏与功率因数减少,因此有必要在补偿的时候对谐波进行治理。

6、限流电抗器的作用:相对来讲就简单很多,主要被应用于在电力系统之中,当发生了故障的时候会限制馈线过流(具体可根据下图所示)。

7、平波电抗器的作用:对于整流电路来讲它是属于一种十分重要的元件,在中频电源当中使用的时候主要是起到限制短路电流,也就是说当逆变晶闸管在执行换相的时候而且导通相当于整流桥负载直接发生了短路故障,因此没有电抗器就等于是会直接短路,还有就是能抑制中频分量对工频电网所产生的影响。

滤波作用就是在整流电流具有交流成分的时候,导致高频交流不一样并经过了大电感使得整流输出波形持续或者断续,就会出现了电流时间为零的情况发生,这个时候的逆变桥则立刻停止工作造成整流桥开路的情况。并联逆变电路的输入功率有无功分量的吞吐,因此逆变桥的输入电路当中必须要有具备储能的效果的电抗器。

8、变频器电抗器的作用:该类型的电抗器一般情况下都是安装到变频器的直流调速器输入或者是输出端子上,主要就是起到抑制变频器所产生的三到五次谐波向电网传递动作,并且降低变频引起的谐波对其它元件的干扰性,同时改善整体电网的稳定性和提升功率因数,再有还可做到限制电网电压的异常波动,以及电网上的冲击电流、平抑波形、降低对变频器的影响作用。

除了以上所说的之外变频器电抗器还有这几项重要作用:首先可以做到轻空载或者是轻负载线路上面的电容效应,促使降低工频的暂态过电压现象。其次能改善输电线路上的电压分布,防止发电机带长线有一定概率发生的自励磁谐振现象。后电抗器可以起到让在轻负荷的时候线路当中无功功率尽可能的做到就地平衡,同时预防无功功率不适当流动情况发生,并降低线路上的功率过多损失的作用。

9、滤波电抗器的作用:这种电抗器经常的被广泛应用到高低压滤波柜体里,在安装的时候它会和滤波电容器相形成串联,并且调谐到某一段谐振频率上起到吸收电网中出现的相应频率谐波电流,以及消除高次谐波对于主变或者是系统组成的其它电气设备危害。滤波电抗器主要起到吸收电网谐波、提升系统功率因数以及对于安全来讲都有很大的作用。

电抗器的主要作用如下:

1.轻空载或轻负荷线路上的电容效应,以降低工频暂态过电压;

2.改善长输电线路上的电压分布;

3.使轻负荷时线路中的无功功率尽可能就地平衡,防止无功功率不合理流动同时也减轻了线路上的功率损失;

4.在大机组与系统并列时降低高压母线上工频稳态电压,便于发电机同期并列;

5.防止发电机带长线路可能出现的自励磁谐振现象;

6.当采用电抗器中性点经小电抗接地装置时,还可用小电抗器补偿线路相间及相地电容,以加速潜供电流自动熄灭,便于采用。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 电抗器