处理中...

光电传感器使用常见问题

时间:2020-04-08 16:02:31 来源:网络整理 有0人参与

更多

选用光电元件作为检测元件的传感器叫做光电传感器,光电传感器的运用规模在自动化范畴十分广泛。它不只是可用于资料处置、处置制作自动化、过错检测,还能够用来长间隔物体检测或问题检测。其广泛的用途在检测过程中难免遇到技术问题。

光电传感器无输出信号的原因及故障处理方法

在光电传感器运用检测物体间隔的时分,许多用户总会呈现相同的一些难题就是光电传感器检测到物体后没有输出信号,致使无法再进行数据分析。大家看到没有信号输出总会对传感器进行一些过错判别,有的直接就断定传感器是坏的,其实并不一定。光电传感器检测到物体后没有输出有许多缘由,有必要去一步步的排查。首先是需求思考的是接线或许装备的难题。关于对射型光电传感器有必要由投光部和受光部组合运用,两头都需求供电;而漫反射有必要由传感器探头和回归反射板组合运用;用户有必要给传感器供安稳电源,若是是直流供电,则正负极,正负极连接过错也会致使输出信号没有。

上面是对光电传感器自身的思考,还需求思考的是检测物体的方位难题,检测物体有必要在传感器能够检测的区域内,也就是光电能够感知的规模内。其次传感器光轴没有对准难题,对射型的投光部和受光部光轴有必要对准,对应的回归反射型的探头部分和反光板光轴有必要对准。相同还有就是检测物体不符合规范检测物体或许小检测物体的规范,检测物体不能小于小检测物体的规范,致使对射型、反射型不能很好的检测通明物体。像反射型对检测物体的色彩有需求,色彩越深,检测间隔越近。

不同的检测环境也会造成一定的影响。光照强度不能超出额外规模,如果现场环境有粉尘,需要定时整理光电传感器探头外表。也可能是多个传感器严密装置,相互发生搅扰,还有一种影响比较大的是电气干扰,若是周围有大功率设备,发生搅扰的时分有必要做相应的抗干扰办法。以上归于逐一排查的缘由,若是这些缘由都逐个扫除仍是没有信号输出,主张退回厂家检测判别。

光电传感器输出信号不稳定的原因有哪些

以下情况可能造成光电传感器检测物体误动作

原因:

①供电不正常;

②检测频率太快;

③被测物体尺寸问题;

④被测物体不在传感器稳定检测区域内;

⑤电气干扰。

对策:

①给传感器供稳定的电压,供给的电流必须大于传感器的消耗电流;

②被测物体通过的速度必须比传感器的响应速度慢;

③被测物体尺寸必须大于标准检测物体或者小检测物体;

④被测物体必须在传感器稳定检测范围内检测;

⑤可以做相应的防护措施,例如:在探头周围做屏蔽防护罩、把大功率设备接地等。

光电传感器检测到物体后输出状态没有变化

以下情况可能造成光电传感器检测到物体后没有输出:

①接线或者配置不正确:

对射型光电传感器必须由投光部和受光部组合使用,两端都需要供电;回归反射型必须由传感器探头和回归反射板组合使用;

②供电不正确:

必须给传感器供稳定电源,如果是直流供电,必须确认正负极;

③检测物体不在检测区域内:

检测物体必须在传感器可以检测的区域内;

④传感器光轴没有对准:

对射型的投光部和受光部光轴必须对准;

回归反射型的探头部分和反光板光轴必须对准;

⑤检测物体不符合标准检测物体或者小检测物体的标准:检测物体不能小于小检测物体的标准;

对射型、反射型不能很好的检测透明物体;

反射型对检测物体的颜色有要求,颜色越深,检测距离越近;

⑥环境干扰:

光照强度不能超出额定范围;

现场环境有粉尘,需要定期清理传感器探头表面;多个传感器紧密安装,互相产生干扰;

⑦电气干扰:

周围有大功率设备,产生干扰的时候必须做相应的抗干扰措施。

光电传感器对射型,回归反射型,扩散反射型之间的区别是什么

对射型:由一个投光器和一个受光器配合使用。检测距离长,必须在两侧安装且都需要供电。可以在安装了狭缝(以后检测微小物体,对物体颜色没有严格要求。需要光轴对准,成本高;

回归反射型:必需和反射板配合使用。检测距离比对射型近,必须在两侧安装,检测透明物体推荐使用,如检测物体是反光量强的镜面物体,建议使用带M.S.R功能的回归反射型光电传感器。需要光轴对准,成本较对射型低;

扩散反射型:单个使用。可单侧安装,对检测物体有要求,检测物体要大、物体颜色要浅、检测面要平整、物体要不透明。扩散反射型检测距离短。不需要对准光轴,成本低。资料上的标准检测距离是根据100*100mm白色纸得出的,如果被检测物体和标准物体不一致,则检测距离会不同,具体需要做实验得出。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)