处理中...

隔离开关与空气开关的区别

时间:2020-04-08 14:42:06 来源:网络整理 有0人参与

更多

隔离开关和空气开关都是开关电器中使用多的电器,两者的结构、工作原理、作用都有所差异,下面小编为大家整理一些隔离开关和空气开关有什么区别?

首先来看一下隔离开关和空气开关的定义。

隔离开关:是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。

空气开关:又称自动空气断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路。严重过载及欠电压等进行保护,同时也可以用于不频繁地启动电动机。

隔离开关与空气开关的区别

隔离开关:类似闸刀开关,没有防止过流、短路功能,无灭弧装置;不能断开负荷电流和短路电流

隔离开关只起到隔离作用,后面的电路有故障了不能自动断开,但是在检修时可以手动断开电路,确保检修人员的人身安全?

断路器不仅能起到隔离作用,可以保护后面的线路和设备,里面有热磁保护元器件,可以增加多种附件,可远程控制?空开一般是对断路器的俗称

隔离开关一般用在高压侧,起隔离电路作用,主要在检修安装给一个明显分隔点,一般与短路器配合使用;?

断路器用在高压、低压,有保护作用,有些高压带灭弧功能;?空开低压侧居多,像一般家用开关、照明控制开关,也带有过流保护、漏电保护功能。

1)隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流。

2)空气开关能切断负荷电流和短路电流,故障时能够自动跳闸。另外某些型号的断路器也有隔离功能,可以作为隔离电气使用。

3)隔离开关不能用于频繁操作,不能带负荷断开开关,然而空开却相反

4)隔离开关用在电源之上,而空开用在负荷上

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)