处理中...
时间:2020-04-08 14:36:24 来源:网络整理 有0人参与
隔离开关(Isolating switch)是一种主要用于“隔离电源、倒闸操作、用以连通和切断小电流电路”,无灭弧功能的开关器件。
隔离开关的安装要求和调整方法
1、隔离开关的安装调整应达到下列各项要求:
(1)配用手动机构时,一般体力的操作人员应能独立进行分、合闸操作,动作灵活。
(2)隔离开关的三相联动的合闸同期性数值为:35kV不大于5mm;110kV不大于9mm。
2、隔离开关的安装调整
(1)将每极隔离开关底座固定在水平基础上,并使三极的接地刀转轴成一直线。
(2)将操作机构置于隔离开关主动级侧面的转动主轴下方,在隔离开关主体和机构隔离开关操作主轴处于合闸位置时,用水煤气管连接并焊接牢固,当主、从动两绝缘支柱不同步时,可以调整极间正反牙螺杆来达到分、合闸同步,利用底座上的球面调整环节,调节四个螺栓的松紧,并且必须注意底座内的伞齿轮的啮合情况,必要时应重新移动它的位置,以保征操作灵活。注意不要使支柱绝缘子向两侧倾斜,即两支柱绝缘子要保持在同一平面内。调整完毕,重新紧固螺栓。
(3)隔离开关的三相联动的合闸同期性的安装调整,在两接线端承受正常母线拉力的条件下,调整相间正反牙连杆长度,达到上述要求。
(4)隔离开关处于合闸位置时,触头上各接触点应全部接触,触头上M8螺杆的紧固程度以弹簧垫圈刚刚压平且触指能摆动为状态。
3、接地开关的安装调整
(1)在接地开关和机构操作主轴均处于合闸位置时,用水煤气管连接并焊接牢固。
(2)接地开关处于合闸位置时触头接触位置,可用接地动触头在导电管上的位置来调整,当合闸位置正确时,再拧紧紧固螺母。
隔离开关的安装与调整
1、隔离开关的外观检查
(1)检查隔离开关的型号是否与设计相符;
(2)检查零部件有无损坏,闸刀与触头有无变形,如不正常应进行校正;
(3)检查可动闸刀与触头接触情况。用0、05mm×10mm塞尺检查刀片接触情况,对线接触点应塞不进去,对面接触其塞入深度在接触表面宽度为50mm及以下时,应不超过4mm;在接触表面宽度为60mm及以上时,不应超过6mm。接触面应平整清洁,无氧化膜。触头应无锈蚀。并应涂上薄层中性凡士林或导电膏。触头间应接触紧密,两侧的接触压力应均匀;
(4)绝缘瓷瓶表面应清洁、无裂纹和破损,瓷铁粘合应牢固;
(5)用2500v兆欧表测量绝缘电阻,额定电压为10kv 的隔离开关绝缘电阻应在1000M∩以上;
(6)隔离开关的底座转动部分应灵活。
安装前除对隔离开关本体进行以上检查外,还要对安装隔离开关用的预埋件(螺栓或支架)进行检查,要求螺栓或支架埋设平正、牢固。
2、隔离开关的安装
安装步骤如下(以GN2型隔离开关安装为例):
(1)用人力或滑轮吊装,把隔离开关本体放到安装位置,使开关底座上的孔眼套入基础螺栓,稍拧紧螺帽,用水平尺和线锤找平位置,然后拧紧基础螺帽。
(2)安装操作机构。将操作机构固定在事先埋设好的支撑架上,并使其扇形板与隔离开关上的转动拐臂(弯联接头)在同一垂直平面上。
(3)连接操作拉杆。拉杆连接之前先将弯联接头连接在开关的传动转杆上(即转轴上),直接接头连接在扇形板的舌头上,然后把调节元件拧入直联接头。操作拉杆应在开关和操作机构处于合闸位置时装配,先测好操作拉杆的长度,然后下料。拉杆一般用DN25mm的黑铁管,而不用镀锌铁管,因其机械性能不如黑铁管。拉杆加工好后,将其一端与弯联接头焊接,另一端与调节元件焊接。如用销钉连接,则需在操作拉杆、弯联接头及调节元件上先钻孔,然后再组装。
3、隔离开关的调整
隔离开关本体和操作机构安装好后,应进行联合调试,使隔离开关分、合闸符合质量标准。
(1)将隔离开关慢慢分闸,分闸时要注意刀片的拉开净距应符合产品的技术规定。如不符合要求,可调整操作拉杆的长度和改变拉杆在扇形板上的位置。
(2)将隔离开关慢慢合闸,观察开关动触头有无侧向撞击现象,如有,可改变固定触头的位置,以使刀片刚好进入插口。刀片插入深度不应小于静头触头长度的90%,但也不得过深,应使刀片与静触头底闸保持4~6mm间隙,以防在合闸过程中,冲击损坏固定静触头的绝缘子。如不能满足上述要求,则可调整操作拉杆的长度和中间支撑绝缘子的高度。在合闸过程中还应测量三相合闸同期性。若三相刀片不是同时合闸,其各相相差不得大于3mm(10kv隔离开关)。超过规定时,可调整中间支撑绝缘子的高度,以改变刀片位置。
(3)如果隔离开关带有辅助触点时,应进行调整。常开辅助触头(动合触头)应在隔离开关合闸行程的80%~90%时闭合;常闭辅助触头(动断触头)应在隔离开关分闸行程的75%时闭合。辅助触头可根据情况改变耦合盘的角度进行调整。
(4)隔离开关操作机构的手柄位置应正确,合闸时手柄向上,分闸时手柄向下。在分闸或合闸操作完毕后,其机械闭锁销应自动正确进入手柄的定位孔中。
(5)隔离开关调整完毕,应经3~5次试操作,完全合格后,将开关转轴上的轴臂位置固定,将所有螺栓拧紧,开口销分开。
(6)后,隔离开关与母线一起作交流耐压试验,隔离开关也常安装在成套配电柜内,对这种隔离开关,其本体不需要安装,可根据上述调整方法进行调整后即可投入运行。
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)