处理中...

瞬态抑制二极管的分类和选用技巧

时间:2020-04-07 17:20:29 来源:网络整理 有0人参与

更多

瞬态电压抑制二极管(Transient Voltage Suppressor)简称TVS,是一种二极 管形式的高效能保护器件。当TVS 二极管的两极受到反向瞬态高能量冲击时,它 能以10的负12次方秒量级的速度,将其两极间的高阻抗变为低阻抗,吸收高达数千瓦的 浪涌功率,使两极间的电压箝位于一个预定值,有效地保护电子线路中的精密元 器件,免受各种浪涌脉冲的损坏。

瞬态抑制二极管的分类

按极性分为单极性和双极性两种:

按用途可分为各种电路都适用的通用型器件和特殊电路适用的专用型器件。如:各种交流电压保护器、4~200mA 电流环保器、数据线保护器、同轴电缆保护器、电话机保护器等。若按封装及内部结构可分为:轴向引线二极管、双列直插TVS 阵列(适用多线保护)、贴片式、组件式和大功率模块式等。

瞬态抑制二极管的选用技巧

1、确定被保护电路的直流或连续工作电压、电路的额定标准电压和“高端”容限。

2、TVS额定反向关断VWM 应大于或等于被保护电路的工作电压。若选用的VWM 太低,器件可能进入雪崩或因反向漏电流太大影响电路的正常工作。串行连接分电压,并行连接分电流。

3、 TVS 的箝位电压VC 应小于被保护电路的损坏电压。

4、在规定的脉冲持续时间内,TVS 的峰值脉冲功耗PM 必须大于被保护电路内可能出现的峰值脉冲功率。在确定 箝位电压后,其峰值脉冲电流应大于瞬态浪涌电流。

5、对于数据接口电路的保护,还必须注意选取具有合适电容C 的TVS 器件。

6、根据用途选用TVS 的极性及封装结构。交流电路选用双极性TVS较为合理;多线保护选用TVS 阵列更为有利。

7、温度考虑。瞬态电压抑制器可以在-55~+150℃之间工作。如果需要TVS在一个变化的温度 工作,由于其反向漏电流ID是随增加而增大;功耗随TVS结温增加而下降,从+25℃到+175℃,大约线性下降50%雨击穿电压VBR 随温度的增加按一定的系数增加。因此,必须查阅有关产品资料,考虑温度变化对其特性的影响。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)