处理中...

钽电解电容和陶瓷电容的区别

时间:2020-04-07 16:48:26 来源:网络整理 有0人参与

更多

固体钽电容器是1956年由美国贝尔实验室首先研制成功的,它的性能优异,是所有电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品。钽电容器外形多种多样,并容易制成适于表面贴装的小型和片型元件。适应了目前电子技术自动化和小型化发展的需要。虽然钽原料稀缺,钽电容价格较昂贵,但由于大量采用高比容钽粉(30KuF.g-100KuF.V/g),加上对电容器制造工艺的改进和完善,钽电解电容器还是得到了迅速的发展,使用范围日益广泛。钽电容器不仅在军事通讯,航天等领域广泛使用,而且使用范围还在向工业控制,影视设备、通讯仪表等产品中大量使用。

目前生产的钽电解电容器主要有烧结型固体、箔形卷绕固体、烧结型液体等三种,其中烧结型固体约占目前生产总量的95%以上,而又以非金属密封型的树脂封装式为主体。小型化、片式化配合SMT技术下方兴未艾,片式烧结钽电容器已逐渐成主流。

陶瓷电容概述

陶瓷电容器(ceramic capacitor;ceramic condenser )又称为瓷介电容器或独石电容器。顾名思义,瓷介电容器就是介质材料为陶瓷的电容器。根据陶瓷材料的不同,可以分为低频陶瓷电容器和高频陶瓷电容器两类。按结构形式分类,又可分为圆片状电容器、管状电容器、矩形电容器、片状电容器、穿心电容器等多种。

陶瓷电容器是以陶瓷材料为介质的电容器的总称。其品种繁多,外形尺寸相差甚大。按使用电压可分为高压,中压和低压陶瓷电容器。按温度系数,介电常数不同可分为负温度系数、正温度系数、零温度系数、高介电常数、低介电常数等。此外,还有I型、II型、III型的分类方法。一般陶瓷电容器和其他电容器相比,具有使用温度较高,比容量大,耐潮湿性好,介质损耗较小,电容温度系数可在大范围内选择等优点。广泛用于电子电路中,用量十分可观。

钽电解电容和陶瓷电容的区别

如何辨别陶瓷电容与钽电解电容呢?其实很容易辨别,两款原料不同:众所周知钽电解电容用钽做载体,陶瓷电容用瓷片作介质,陶瓷电容的电容量和钽电解电容相比小些,钽电解电容能减到小容量的,但陶瓷电容增加到大容量性能就发挥稍差了。相对比钽电解电容性能稍好于陶瓷电容。

两种使用方面也不太相同:钽电解电容能够用来耦合,滤波振动旁路等电子回路工作周期性领域大,而陶瓷电容大都使用在高频电路。钽电解电容和陶瓷电容的主要不同时,容量一样的环境下,钽电解电容的体积相对小,还有其等效串联电阻比普通电解电容低,使用期也长,还耐高温。但因为钽电解电容的关键原料是钽,在市场是很贵的,因此钽电容价钱也很贵,通常使用在高级产品上,普通家用电器陶瓷电容不管价钱还是使用上更合适。

陶瓷电容的容量通常是不能太大,而钽电解电容能达到,但也退偶的比较多。陶瓷电容是一款相对实惠的电容器,尤其扁圆插件的陶瓷电容便宜,且许多常规家用电器能用到。近年来随着技术不断升级,陶瓷电容的容量也越做越大,还产生除了4UF的陶瓷电容,陶瓷电容也正在渐渐走上主流,代替了钽电解电容。陶瓷电容器可以找智旭电子,专业的生产厂家,有着多年生产经验,产品有质量,售后有保证。以上资讯来自东莞市智旭电子有限公司研发部提供,更多资讯请大家移步至网站中智旭资讯中获取。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)