处理中...

高压电容器是原理和作用

时间:2020-04-07 16:19:34 来源:网络整理 有0人参与

更多

高压电容器是指出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成的一类电容器。高压电容器具有耗损低、质量轻的特点。

高压电容器主要由出线瓷套管、电容元件组和外壳等组成。外壳由薄钢板密封焊接而成,出线瓷套管焊接在外壳上。接线端子从出线瓷套管中引出。外壳内的电容元件组(又称为芯子)由若干个电容元件连接而成。电容元件是由电容器纸、膜纸复合或纯薄膜作为工作介质,用铝铂作极板卷制而成的。为适应各种电压等级电容器耐压的要求,电容元件可串联或并联。单台三相电容器的电客元件组在外壳内部接成三角形。在电压为10kV及以下的高压电容器内,每个电容元件上都串有一个熔丝,作为电容器的内部短路保护。有些电容器设有放电电阻,当电容器与电网断开后,能够通过放电电阻放电,一般情况下10min后电容器残压可降至75V以下。

高压电容器的作用

高压电容器具有耗损低、质量轻的特点,主要作用有:

(1)在输电线路中,利用高压电容器可以组成串补站,提高输电线路的输送能力。

(2)在大型变电站中,利用高压电容器可以组成静止型相控电抗器式动态无功补偿装置(SVC),提高电能质量。

(3)在配电线路末端,利用高压电容器可以提高线路末端的功率因数,保障线路末端的电压质量。

(4)在变电站的中、低压各段母线,均装有高压电容器,以补偿负荷消耗的无功,提高母线侧的功率因数。

(5)在有非线性负荷的负荷终端站,也会装设高压电容器,作为滤波用。

高压电容器运行要求

(1)电容器应有标出基本参数等内容的制造厂铭牌。

(2)电容器金属外壳应有明显接地标志,其外壳应与金属架构共同接地。

(3)电容器周围环境无易燃、易爆危险,无剧烈冲击和震动。

(4)电容器应有温度测量设备,可在适当部位安装温度计或贴示温蜡片。一般情况下,环境温度在+40℃之问时,充矿物油的电容器允许温升为50℃,充硅油的电容器允许温升为55℃。

(5)电容器应有合格的放电设备。

(6)允许过电压:电容器组在日常运行时,可在1.1倍额定电压下长期运行。对于瞬时过电压,时间较短时根据过电压时间限定过电压倍数:一般过电压持续1min时,可维持。

(7)允许过电流:电容器组允许在1~3倍额定电流下长期运行。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)