处理中...

贴片共模电感选型与封装

时间:2020-04-03 16:53:33 来源:网络整理 有0人参与

更多

贴片共模电感外壳封装方式主要分为:四点封装和全封装两种封装方式,下面且听小编为大家来详解这两种封闭方式。

贴片共模电感外壳封装四点封装方式顾名思义可见是相当全封装而言,在磁芯与磁环公差与配合组装后,在设计磁环时磁环时方形的,而磁芯是圆形的,可见这两组材料组合在一起必然产生间隙,这个间隙要由特殊的封装材料给封装起来,由于HCDRH74系列间隙较小,一般采用封住方形磁环的四个角便可以实现,贴片一体大电流电感磁遮蔽性的较佳效果。由于四点封装的外形美观度相对全封装的差点,所以便延伸了全封装结构的贴片电感。

贴片共模电感选型

1、共模电感额定电流要正确选用,以防电感饱和及线圈过热。- 般要求工作电流不超过厂家额定电流。如超额使用,要求电感器产生的温升不超过30C,电感量下降在应用允许范围内。

2、电感器工作温度不要超过额定温度。电流超额使用时,器件自身温度不超过材料额定温度。

3.电感器感值和精度等随频率而变化,精度要求高的电感器,要注意应用频率与标称电感测试频率的差别。

4、根据我司开发人员实际经验,电源滤波电感选择10uH时有效果,电感量太高会造成过冲。

5、MURATA的磁芯绕线型电感,是在工字型磁芯上绕制,这种结构极易引起磁芯断裂,今后不再选用。风华高科陶瓷芯绕线型电感FHW UC或HC系列具有小尺寸、高SRF. 高Q.大电流等优点,可以选用。

6.一般来说,叠层型电感比普通绕线型电感抗干扰能力、耐热能力强,但铸模绕线型电感抗湿、热能力很强,如TAIYOYUDEN的LEM系列和风华的FHW系列。

7、选择标称值时,需要考虑到原厂规格书中该型号的测试频率,否则可能发现其标称值和实际值有偏差,具本数据请见附录。如果要使用标准电感值的电感器,请选择风华FHW系列、COILCRAFTPULSE CM系列或MURATA. TDK TAIYOYUDEN产品。

贴片共模电感封装尺寸规格

贴片共模电感封装

贴片共模电感外壳封装,因为贴片一体大电流电感具有小型化,高品质,高能量储存和低电阻等特性。具有平底表面适合表面贴装,优异的端面强度良好之焊锡性,低漏磁,低直电阻,耐大电流之特点。贴片共模电感外壳封装的主要作用是把电能转化后存储起来再释放出来。适用微型化产品,对产品空间要求比较严格,还有可以用贴片机机械化批量生产。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)