处理中...

湿度传感器种类和原理

时间:2020-04-03 14:28:17 来源:网络整理 有0人参与

更多

大部分电器中都有应用到传感器,如今市场上卖的传感器类型已经非常多了,假如再去细分的话,你会发现即便是湿度传感器这一种类型的传感器,还会分为很多种类,那么下面就随参谋家小编一起来了解下湿度传感器的种类吧!

湿度传感器种类—碳湿敏元件

一九四二年,美国个提出了碳湿敏元件的湿度传感器,和常用的毛发以及氯化锂等探空元件比拟,碳湿敏元件的响应速度更快、反复性能更好以及无冲蚀效应。七十年代初,中国气象部门开始了对碳湿敏元件的研发,并获得了非常好的成果,其衡量不确定度不超过±5%RH?,时间常数在正温时为2~3s,滞差一般在7%左右,比阻稳定性亦较好。

湿度传感器种类—氧化铝湿度计

这种传感器的优点是,体积比较小,敏锐度高(衡量下限达-110℃露点),反应速度快,勘测信号直接以电参量的方式输出,大大简短了数据治理程序。它还实用于衡量液体中的水分。它被认为是进行大气层探察可供选择的几种合乎条件的传感器之一。不过在探寻产品质量稳定的工艺条件,和提升性能稳定性等重要问题上一直没能获得重大的突破。所以一般只能在设定的范围内使用。近些年来,这种方法在工业中的低霜点测量方面开始崭露头角。

湿度传感器种类—陶瓷湿度传感器

在湿度勘测领域中,关于在不同温度下衡量低湿和高湿,到现在为止依旧是一个薄弱环节,而又以高温条件下的湿度衡量技术差。此外,科学技术的发展,要求在高温下衡量湿度的场所逐渐增多,比如水泥、食品加工等触及工艺条件和质量管制的很多工业过程的湿度衡量和管制。所以,从六十年代开始,很多国家入手研制实用于高温条件下进行衡量的湿度传感器。思索到传感器的行使条件,人们很当然地把寻求倾向着眼于不仅拥有吸水性还可以耐高温的某些无机物上。陶瓷元件不但有着湿敏特性,而且还能作为感温元件和气敏元件。这些特性使它极有可能成为一种有发展前途的多功能传感器。

湿度传感器原理

湿敏元件是简单的湿度传感器。湿敏元件主要有电阻式、电容式两大类。湿敏电阻的特点是在基片上覆盖一层用感湿材料制成的膜,当空气中的水蒸气吸附在感湿膜上时,元件的电阻率和电阻值都发生变化,利用这一特性即可测量湿度。湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的,常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。当环境湿度发生改变时,湿敏电容的介电常数发生变化,使其电容量也发生变化,其电容变化量与相对湿度成正比。

湿度传感器测量范围

和测量重量、温度一样,选择湿度传感器首先要确定测量范围。除了气象、科研部门外,搞温、湿度测控的一般不需要全湿程(0-100%RH)测量。在当今的信息时代,传感器技术与计算机技术、自动控制技术紧密结合着。测量的目的在于控制,测量范围与控制范围合称使用范围。当然,对不需要搞测控系统的应用者来说,直接选择通用型湿度仪就可以了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)