处理中...

高频变压器的作用和测量方法

时间:2020-04-01 14:20:56 来源:网络整理 有0人参与

更多

高频变压器一定有很多亲们没有听说过吧,其实高频变压器的作用还是很大的,但是一直是“幕后英雄”没有那么高调,所以知道它的朋友并不多啦。高频变压器对于开关来说是很重要的一部分,因为高频变压器的铜丝缠绕多少圈,那么开关的电流就能有多大,这么说应该朋友们好理解一些吧。虽然大部分人不太了解高频变压器,但是一些技术控就对它很感兴趣,下面就来学习一下如何测试高频变压器吧。

1.高频变压器测试方法

一般而言﹐高频变压器所要求测试的项目有﹕

1) 电感

2) 漏感

3) 耐压

4) 绝缘电阻

2. 电感以及电感的测试方法

概念﹕变压器初级电感指次级开路时初级绕组的有效电感

测试条件﹕变压器的测试条件与其工作条件相一致。由于变压器铁心磁化曲线的非线性﹐当频率﹑交流电压﹑直流磁化电流变化时﹑铁心的有效磁导率也随着变化﹐从而引起电感的变化。

测试电感必须规定的测试条件﹕

1) 测试频率﹔

2) 变压器或电感器两端交流电压﹔

3) 直流磁化电流。

3. 漏感及漏感的测试方法

概念﹕漏感指的是线圈间相互不交链的漏磁通所产生的电感﹐它与线圈尺寸﹑绕组排列及匝数等因素有关系。漏感是一个线性电感﹐与测试电压无关。

漏感的分类﹕

1) 初级漏感。指次级所有绕组短路时﹐在初级测得的电感。

2) 次级漏感。指变压器初级绕组短路时在次级测的电感。

3)初级对次级任一绕组的漏感。对于有几个绕组的变压器(如多阻抗输出变压器),将初级一半短路时,在初级测的电感。

4. 安全性试验

绝缘电阻。变压器各绕组及绕组与铁芯﹑静电屏蔽层之间的绝缘电阻在常态下均应大于1000MΩ,在高温试验和恆定温热试验后应不低于10MΩ(IEC-65规定为不低于4MΩ),测试绝缘电阻的直流电压为500V。

5. 耐压测试

变压器初级与次级绕组﹑铁芯﹑静电屏蔽层之间应能承受50Hz,3500V(有效值)电压作用(IEC-65规定为3000V有效值)。次级绕组与铁芯﹑静电屏蔽层之间能承受50Hz﹐1000V(有效值)电压的作用而无击穿和飞弧(arcing)。限定电流为1mA(该值视变压器功率而言﹐不超过10mA。

高频变压器的作用

1、提高转换效率,使用高频变压器的电源, 由于电源管工作在瞬间导通-截止的状态,也就是一开一关不停转换的状态,因此我们称之“开关电源”。比传统铁芯变压器损耗低30%左右。遗憾的是故障率相对要高一些。

2、可以对高频脉冲进行变压,普通变压器铁芯没有铁氧体磁芯的导磁率高。做不到这一点

3、提高转换效率,使用高频变压器的电源, 由于电源管工作在瞬间导通-截止的状态,也就是一开一关不停转换的状态,因此我们称之“开关电源”。比传统铁芯变压器损耗低30%左右。遗憾的是故障率相对要高一些。可以借鉴的是老式镇流器和电子镇流器的对比。

6. 输出端配线技术

高频变压器(如FLYBACK)将能量供给负载系统的过程中﹐当引线长且配线不合理时﹐线间所产生的寄生电容就会增加到不可忽视的程度﹐共模杂声就会通过这个寄生电容转播和导入到负载系统﹐使负载系统不能正常工作。

试验证明﹐採用交纽线比并行线传输效果要好﹐即将输出端的两根线直接交纽在一起﹐再经过滤波电容传输给负载﹐这就能得到很好的滤波效果。这种方法是经济﹑效果又好﹑是实际应用中用得多的一种。

7. 屏蔽及屏蔽技术

目的﹕消除绕组间通过分布电容产生的电耦合﹐防止外部高频信号对变压器工作信号和负载的干扰。

措施﹕静电屏蔽﹑磁心接地﹑变压器加金属罩

方法﹕对于静电屏蔽﹐用铜薄带或金属绝缘膜隔离围绕在初级和次级之间﹐构成电气屏蔽。屏蔽厚度必须远小于穿透深度﹐一般为穿透深度的叁分之一。屏蔽应当以小的引线电感直接焊接到变压器初级线圈的“静止”(输入电源+或-)电压端或大地﹐并屏蔽本身绝缘不能构成短路匝﹐才能起屏蔽作用。

8. 漏感以及漏感的影响

一般而言﹐变压器的初级或多或少存在漏感﹐而一部分高频变压器用在开关电源(switching)上﹐开关电源使用一片IC,一般称为电源开关管。当电源开关管由导通到截止时会产生反电动势﹐反电动势又会对变压器初级线圈的分布电容进行充放电﹐从而产生阻尼振荡﹐即产生振铃。漏感产生的电动势的幅度也很高﹐其能量也很大﹐因此漏极钳位电路的损耗大﹐电源的效率低。如果不采取保护措施﹐反电动势力产生的阻尼振荡还会产生很强的电磁辐射﹐不但对机器本身造成严重干扰﹐对机器周围环境也会产生严重的电磁干扰。

对于一个符合绝缘及安全性国际标准的高频变压器﹐其漏感量应为次级开路时初级电感的1%~3%。

9. 减少漏感的措施

为了减少变压器漏感对周围电路产生电磁感应的影响﹐一方面要求变压器的漏感要做得小﹐另一方面一定要在变压器的外围包一层薄铜箔﹐以构成一个低阻抗短路线圈﹐把漏感产生的感应能量通过涡流损耗掉。

如何把变压器的漏感做到小呢﹖

1) 减少绕组的匝数﹐选用高饱和磁感应强度﹐低损耗的磁性材料。

2) 减少绕组的厚度﹐增加绕组的高度﹔

3) 尽可能减少绕组间的绝缘厚度﹔

4) 初次级采用分层式交叉绕制﹔

5) 对于环行磁心变压器﹐均应沿环行磁心周围均匀绕制。

10. 分布电容的影响以及减少措施

分布电容的影响﹕分布电容是引起开关初级到次级之间共模噪声的通道;它不仅能使开关电源效率降低﹐还与绕组的分布电感构成LC振荡器;产生振铃噪声,其中初级绕组分布电容的影响尤为显着。

减少分布电容的方法﹕

1) 尽量减少每匝导线的长度﹔

2) 在初级绕组间加绝缘层。

11. 高频变压器的损耗

一个高效率的高频变压器应该具备以下条件﹕直流损耗和交流损耗低﹐绕组本身的分布电容以及各绕组间的耦合电容要小。

变压器的损耗﹕

1)直流损耗。是由线圈的铜损耗造成的。为提高效率﹐应该尽量选较粗的导线﹐并使其电流密度在4~10A/MM2范围内。

2)交流损耗。是由于高频电流的趋肤效应以及磁心损耗引起的。高频电流通过导线时总是趋向于从导线表面流过的现象称为趋肤效应。

变压器的损耗就是两者之和。

12. 磁芯损耗的分类

软磁铁氧体磁心总损耗通常分为叁种类型﹕磁滞损耗﹑涡流损耗Pc和剩余损耗Pr。

磁滞损耗正比于直流磁滞回线的面积﹐与频率成线性关系。

涡流损耗Pc=Cef2B2/ρ,其中Ce是尺寸常数﹐ρ是在测量频率f时的电阻率。随着频率提高﹐涡流损耗在总损耗中的比重逐步增大﹐当工作频率达到200~500kHZ时涡流损耗已经占支配地位。

13. 涡流损耗的介绍

在磁芯线圈中加上交流电压时﹐线圈中流过激磁电流﹐激磁安匝产生的全部磁通Φ通过磁芯﹐假如磁芯是导体﹐磁芯本身截面周围将链合全部磁通而构成单匝的次级线圈。

当交流激磁电压为U1时﹐根据电磁感应定律可知﹐U1=N1dΦ/dt,每一匝的感应电势﹐既磁芯截面周边等效一匝感应电势为U1/N1=dΦ/dt.。

因为磁芯材料的电阻率不是无穷大﹐顺着磁芯周边有一定的电阻值﹐感应电压产生电流ie,即涡流﹐流过这个电阻引起损耗﹐即涡流损耗。

14. 铁芯气隙(Gap)的作用和方法

气隙(Gap)的作用﹕

1)避免磁芯饱和﹐降低剩余磁感应强度就提高磁芯工作的直流磁场强度。

2)使磁化曲线倾斜﹐以提高直流工作磁场。

气隙(Gap)好开在中柱。因为杂散磁通﹑边缘磁通和端面磁通全部经过线圈中心的截面﹐这裡的磁通密度﹐可能先发生饱和。

15. 两个重要的概念

趋肤效应。导线中有交流电通过时﹐因导线内部和边缘部分所交链的磁通量不同﹐导致导线截面上的电流产生不均匀分布﹐相当于导线有效面积减少﹐这种现象称为趋肤效应。随着工作频率的提高﹐趋肤效应影响越大。

穿透深度。穿透深度是由于趋肤效应﹐交流电沿导线表面开始能达到的径向深度导线流过高频交变电流时﹐有效截面的减少可用穿透深度来表示。

导线的选择塬则。在选用变压器初﹑次级的线经时﹐应遵循导线直径小于两倍穿透深度的塬则﹐当导线要求的直径大于两倍穿透深度的决定的线径时﹐可採用小直径的导线(直径应该小于两倍穿透深度)多股并绕或者採用扁铜线设计。

看完高频变压器的测试详细过程,技术控们是不是按压不住自己的双手了呢?其实大家有兴趣的话,也可以自己做一个小小的高频变压器进行测试,看看合不合格。高频变压器并不是固定的电压或者电流,而是通过开关的需要来变换的,可以轻松的控制输出的电流,所以高频变压器是开关的好朋友,不能分开,因为分开就有可能会出事故,容易发生危险。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)