处理中...

1n4148二极管的作用

时间:2020-03-31 15:41:33 来源:网络整理 有0人参与

更多

1N4148是一种小型的高速开关二极管,开关比较迅速,广泛用于信号频率较高的电路进行单向导通隔离,通讯、电脑板、电视机电路及工业控制电路

特点

非常通用的一种高频开关二极管。包括DO35、LL34、SOD323、SOT23、0805封装均有。

75V反向耐压和150mA平均正向电流,非常适合一般场合做普通整流用。

4pF的结电容和4nS的反向恢复时间足够满足多数场合使用。

非常易于获得,以及价格低廉,通用性极广的一个小信号高频二极管。

1N4148与3.3V反接,有何用途,稳压,反相导通?

作用

另:如果我想让5V的输出电压更加稳定,能否在输出反相并联一个5V的肖特基二极管? 答1、反接后是并在经限流电阻输出的电源上(烦请描述清楚些)的话,是提高稳压值的,一般1N4148导通后有0.45-0.55V的压降,借此与常见稳压二极管反串后可以替代一些不在系列上的稳压二极管,如此电路应是稳压在3.7-3.8V之间的电源电路;另若要得到更稳定的稳压电源,好是采用 7805系列的三端模快,

答2、如果是与3.3V串联反接,可能是为了防止3.3V倒灌到别的电路中去了。

答3、1N4148是普通的二极管,主要是用于单向导通。1N4148与3.3V反接,看是在什么线路上。可能是由别的电压整流到3.3V; 或者是信号钳位保护,当信号电压超过3.3V时,二极管导通。在开关电源中,增加反相并联的肖特基二极管没用,增加电容才能使输出稳定。 答4、一般是防静电,除了防净电,还可在电源接反的情况下,保护其它电路(如MCU)。 答5、我见过的一般在reset (电阻电容)电路中,是不是在上电的时候起到保护作用?(AVR的芯片很多都是这样连的 - zjcsharp)

答6、Reset电路里的二极管是加快电容放电速度的作用

答7、1N4148是一般的二极管,具有单向导电性,除以上各位所说的功能外,还可作整流用。

答8、两者是串联还是并联?如果是串联的那是提高热稳定性的,使稳压值不因工作电流和温度的变化而变化。如果是反接并联,好像还没有这么用的,只能做0.5~0.7V稳压管用了,没有必要吧

答9、普通的二极管 可以做稳压 钳位 单向导通 可以做感性器件的防倒灌 保护电路 答10、增加稳压电压,稳压管3.7V+4148可作4.3稳压管子

答11、1N4148是快速恢复二极管,用于保护。比如电平倒灌或者感生电动势等。如果是高频感生电动势,则需要用肖特基二极管

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 1n4148 二极管