处理中...

三相固态继电器工作原理

时间:2020-03-31 15:12:11 来源:网络整理 有0人参与

更多

三相固态继电器(Solid State Relay,缩写SSR),是由微电子电路,分立电子器件,电力电子功率器件组成的无触点开关;是一种两个接线端为输入端,另两个接线端为输出端的四端器件,中间采用隔离器件实现输入输出的电隔离。固态继电器的输入端用微小的控制信号,达到直接驱动大电流负载。

工作原理:在输入端施加合适的控制信号IN时,P型SSR立即导通。当IN撤销后,负载电流低于双向可控硅维持电流时(交流换向),SSR关断。Z型SSR内部包括过零检测电路,在施加输入信号IN时,只有当负载电源电压达到过零区时,SSR才能导通,并有可能造成电源半个周期的延时。

Z型SSR关断条件同P型,但由于负载工作电流近似正弦波,高次谐波干扰小,所以应用广泛。北京灵通电子公司的SSR由于采用输出器件不同,有普通型(S,采用双向可控硅元件)和增强型(HS,采用单向可控硅元件)之分。

当加有感性负载时,在输入信号截止t1之前,双向可控硅导通,电流滞后电源电压90O(纯感时)。t1时刻,输入控制信号撤销,双向可控硅在小于维持电流时关断(t2),可控硅将承受电压上升率dv/dt很高的反向电压。

三相固态继电器的主要优势

1.三相固态继电器内部全固态结构可消除机械疲劳。

2.三相固态继电器接触少,无电弧,静音操作。

3.三相固态继电器的高速开关可实现精确的温度控制。

4.逻辑兼容低功耗输入控制。

5.三相固态继电器的零压启动可消除浪涌电流和由此产生的瞬变。

6.三相固态继电器可零电流停止可消除瞬变。

7.三相固态继电器与电磁继电器或接触器相比,寿命极长。

8.三相固态继电器输入端、输出端和基板之间4000 VAC电隔离。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)