处理中...

零序电流互感器和电流互感器的区别

时间:2020-03-31 15:06:11 来源:网络整理 有0人参与

更多

零序电流互感器为一种线路故障电流监测器。一般只有一个铁芯与二次绕组,使用时,将一次三芯电缆穿过互感器的铁芯窗孔,二次通过引线接至专用的继电器,再由继电器的输出端接到信号装置或报警系统。在正常情况下,一次回路中三相电流基本平衡,其所产生合成磁通也近于零。在互感器的二次绕组中不感生电流,当一次线路中发生单相接地等故障时,一次回路中产生不平衡电流(意即零序电流),在二次绕组中感生微小的电流使继电器动作,发生信号。这个使继电器动作的电流很小(mA级),称作二次电流或零序电流互感器的灵敏度(也可用一次小动作电流表示),为主要动作指标。

在10kV馈线开关柜中的位于开关内侧的电流互感器,视接线方式一般分为两相或三相。该电流互感器由一次绕组(L1、L2)和二次绕组、铁芯并有硅橡胶浇筑而成。

电流互感器概述

电流互感器是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器的变比一般为X/5A或X/1A(X不小于该设备可能出现的长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A或1A。

在电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。

在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。

电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线。

零序电流互感器和电流互感器的区别

基本原理与普通互感器相同。主要区别在于:

1、使用方法不同,零序电流互感器用于检测零序电流,一般将三根火线全部穿过互感器内孔,测量的是三相电流的矢量和,也就是零序电流。

2、零序电流的特点决定了正常情况下,零序互感器的一次电流非常小,但是,异常情况下,零序电流也会很大。这就要求零序电流互感器的测量范围很宽。因此,零序互感器通常允许较大倍数的过载,过载能力通过“准确限值系数”反映。

3、由于零序互感器通常要穿过三根火线,相同一次电流情况下,零序互感器的内孔较大。“内孔孔径”是零序互感器的一个重要指标,订货时,一般要注明。

4、准确级较低。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)