处理中...

直线位移传感器安装及运用

时间:2020-03-31 14:23:10 来源:网络整理 有0人参与

更多

直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可限度降低对滑轨总阻值精确性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。

直线位移传感器机械安装

一、 直线位移传感器的安装宜将余星均匀留在两端,未确定极限位置之前不要锁紧固定支架螺丝,待调整行程后才能锁紧直线位移传感器固定支架螺丝。

二、拉杆式位移传感器的拉球万向头允许半径1mm的对中性偏差,当然规格越短,建议对中偏差越小。

三、固定直线位移传感器后,将拉杆缩回时,万向球头的圆柱本体应能在四个径向方位有空隙。否则,调整万向头安装位或调整靠近伸出端的安装支架位。

四、在拉杆拉出时如有很大的不对中,应调整靠近插头那端的安装支架。这可作为一种辅助复查方式。

五、拉球万向头安装杆与拉杆允许角度12o的倾斜。但如果安装时对中偏差和倾斜偏差同时都很大将会影响电子尺的稳定性和使用寿命。应予以进一步调整。

六、滑块电子尺可以减少调整对中性的工作量,但辅助加长杆不能取消,否则,会出现由于对中性不好而导致稳定性和使用寿命,甚至当即致使电子尺失效。

七、一切调整好后,紧固安装螺丝,力度应使接地电阻小于1为宜。用万用表200档位测量电子尺封盖螺丝与安装支架之间的电阻。

八、使用四线制或带有屏蔽线的配线,电子尺那端接地端应连接,同时将第四端或屏蔽线在电控箱端可靠接地。

直线位移传感器的使用条件

1、保证工作电源的稳定性

工作电源要求±0.1%稳定性,否则会导致显示的圈套波动。要求保障显示圈套的波动幅度,不超过电压的波动幅度。

2、预防静电的干扰

1)位移传感器的信号线采用屏蔽线,且与电源线分开线槽布线;

2)位移传感器安装在接地的支架上,保证电子尺的外壳良好的接地,信号线在电源箱的一端接地,验证是否有静电干扰,可以用一段电源线把电子尺封盖螺丝,与机器设备上的某一金属点短接,静电干扰就会马上消除。

3)工作电源的容量的要求

如果工作电源容量过小,会出现以下现象:

合模运动会导致射胶电子尺显示波动,或熔胶运动会导致合模电子尺的显示波动。特别是电磁阀的驱动电源,与电子尺的工作电源在一起时容易出现这样的情况。严重时,万用表的电压档可以测量到电压的波动。

3、直线位移传感器的接线

接线端的“1”、“3”是电源线,“2”是输出线,接错线会导致比较大的误差。

4、安装

安装角度不能超过12°的误差,平行度不超过0.5mm。

5、防止短路

直线位移传感器电子尺工作中,某一点数据显示的固定跳动,或者不显示数据,应该检查连接线是否破损、 不绝缘、短路。

6、避免老化

直线位移传感器电子尺长期工作在恶劣环境,容易发生老化现象,影响到电刷的接触电阻,引起显示数据的跳动。

直线位移传感器应用领域

通用型应用领域:

1、 KTC、KTM、LS拉杆结构是一般通用结构,配合可选拉球万向头或鱼眼万向头,可以减少因安装的非对中性而带来的不良影响;适用于注塑机,纺织机械,木工机械等。

2、 KPC、KPM两端固定带绞接运动型,适合摆动的,传感器本体无法固定的测量系统中,传感器会随着测量运动而运动;

3、 KTF、KFM滑块型适应小安装长度尺寸的应用,配合加长臂,可以消除安装的非对中的不良影响;

4、 KTR型是一款微型自恢复式拉杆结构,无需牵引安装;

5、 KPF型法兰面固定结构更可以检测腔体内部位移。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)