处理中...

光敏二极管为何反接

时间:2020-03-30 15:51:58 来源:网络整理 有0人参与

更多

光敏二极管在电路中一般是处于反向工作状态,在没有光照射时,反向电阻很大,反向电流很小,这反向电流称为暗电流,当光照射在PN结上,光子打在PN结附近,使PN结附近产生光生电子和光生空穴对,它们在PN结处的内电场作用下作定向运动,形成光电流。光的照度越大,光电流越大。因此光敏二极管在不受光照射时处于截止状态,受光照射时处于导通状态。

如果你正接了,那就和普通二极管功能一样了。

光敏二极管为什么反接

光敏二极管的参数

光敏二极管的主要参数是工67-21作电压U、S。和光谱波长范围等。

1.工作电压

工作电压URM是指在无光照、反向电流不超过规定值(通常为0.1VA)的前提下,光敏二极管所允许加的反向电压,如下图所示。光敏二极管的URM -般在10一50V范围内,使用中不要超过这个范围。

光敏二极管的参数

光敏二极管的主要参数是工67-21作电压U、S。和光谱波长范围等。

1.工作电压

工作电压URM是指在无光照、反向电流不超过规定值(通常为0.1VA)的前提下,光敏二极管所允许加的反向电压,如下图所示。光敏二极管的URM -般在10一50V范围内,使用中不要超过这个范围。

2.光电流

光电流。是指在受到一定光照时,加有反向电压的光敏二极管中所流过的电流,约为几十微安,如图1-83所示。一般情况下,选用光电流。较大的光敏二极管效果较好。

3.光电灵敏度

光电流IL光电灵敏度 光电灵敏度JS。是指在光照下,光敏二极管的光电,。与入射光功率之比,单位为fLA/PLW。光电灵敏度S。越高越好。

4.光谱波长范围

光谱波长范围是指光敏二极管对不同波长的光的响应范围,即光谱响应曲线上不小于幅度10%所对应的波长范围。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)