处理中...

氧传感器的更换教程及故障解决

时间:2020-03-27 14:35:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

福特蒙迪欧氧传感器更换方法:有了合适的工具,拆卸氧传感器就很容易了。只要把从空气流量计到节气门体的管子拆掉,就可以下手松开氧传感器的螺纹了。把冷却液储液罐松开,可以把氧传感器的插接器拔下来。

氧传感器是在高温环境下工作的,汽车行驶十万公里就应该更换之。氧传感器的主要损坏形式有两种,一种是被碳粒堵塞,电子控制器(ECU)会发出减少喷油量的指令,使混合气过稀;第二种是尘土和机油堵塞氧传感器与大气的通孔,电子控制器又会指示喷油器多喷油,引起混合气过浓。如果使用了含铅汽油或者发动机在维修时使用了不合要求的硅密封胶,还会造成氧传感器早期损坏。

在对氧传感器进行检查时,有时通过观察氧传感器顶尖的颜色也可知道故障原因。氧传感器顶尖的正常颜色为淡灰色。一旦发现氧传感器顶尖的颜色发生变化时,就预示着氧传感器存在着故障或者故障隐患。黑色顶尖的氧传感器是由碳污染造成的,拆下后,应清除其上的积碳沉积。当发现氧传感器顶尖为红棕色,则说明氧传感器受铅污染,这是由于汽车使用了含铅汽油所致。

氧传感器故障灯反复亮

到底为什么氧传感器故障灯反复亮呢,其实这个就是提醒氧传感器出现故障了,需要及时进行维修或者更换。但想要知道是属于哪一种故障,可能就比较困难了。那么接下来,我们就将氧传感器故障分析,一一列举出来吧。

中毒故障

氧传感器中毒,可以说是为常见的一种故障现象。其中还分为铅中毒和硅中毒这两种类型,前者经常出现在使用含铅汽油的汽车,后者是汽油和润滑油中含有的硅化合物燃烧后生成的二氧化硅物质。

那么,我们通过观察氧传感器顶尖部位的颜色来进行判断故障(正常颜色为淡灰色)。如果是白色顶尖的话,就说明氧传感器已经被硅污染到一定程度了,需要及时更换。而如果是棕色的话,则是被铅污染造成的,也是得将其更换掉。但如果是黑色顶尖的话,主要是因为积碳造成的,只需要将其清洗干净即可。

陶瓷碎裂

氧传感器的陶瓷硬而脆,用硬物敲击或用强烈气流吹洗,都可能使其碎裂,导致氧传感器不能维持正常的工作状态。至于判断放法,首先我们要从排气管上拆下氧传感器,检查传感器外壳上的通气孔有没有出现堵塞,陶瓷芯是否破损。如果真的破损的话,自然是需要更换一个新的上去。

阻丝烧断

加热器电阻丝烧断、对于加热型氧传感器,如果加热器电阻丝烧蚀,就很难使传感器达到正常的工作温度而失去作用。

线路断脱

氧传感器内部线路断脱。

然而,阻丝烧断和线路断脱这两种故障,都是需要用到专业的故障检测仪来提取数据流的(氧传感器的电压变化幅度和频率)。如果频率低于10次/秒的话,我们就可以初步判定氧传感器出现故障。如果氧传感器的反馈电压在0.45V的电压上没有明显变化,那么基本就可以判定氧传感器已经损坏了。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 氧传感器