处理中...

独石电容有哪些作用

时间:2020-03-26 15:37:10 来源:网络整理 有0人参与

更多

随着世界电子行业的飞速发展,作为电子行业的基础元件,独石电容使用的范围越来越广,广泛地应用于各种军民用电子整机和电子设备。如电脑、电话、程控交换机、精密的测试仪器、雷达通信等。

什么是独石电容

独石电容也叫多层陶瓷电容,也称为MLCC,它的结构是三明治结构,由三部分组成:陶瓷介质、内电极、端电极,陶瓷介质是一种绝缘介质,但是金属电极是可以导电的。独石电容是一个多层叠合的结构,因此它可以看成是由多个简单平行板电容器的并联体,多层的意思也就由此而来。如下图是它的结构组成示意图

独石电容是多层陶瓷电容器的别称,也叫积层电容。独石电容有些什么作用呢?分为以下几点:

一、储能交换这是独石电容基本的功用,主要是通过它的充放电过程来产生和施放一个电能。这主要是以大容量的Ⅱ类独石电容为主,在某些情况下甚至可以代替小型铝电解电容和钽电解电容。

二、 隔直通交(旁路与耦合)由于独石电容并非是一个导通体,它是通过交流的有规律的转向而体现出两端带电的现象,因此,在电路中它可以同其它元件并联,使交流通过,而直流被阻隔下来,起到旁路的作用。在交流电路中,独石电容跟随输入信号的极性变化而进行充放电,从而使连接独石电容两端的电路表现导通的状态,起到耦合的作用。一般说来,与放大器或运放输入端相联独石电容的为耦合独石电容;与放大器或运放发射极相联的独石电容为旁路独石电容。两者均以Ⅱ类独石电容为主,特别是0.1uF的电容居多。

三、鉴频滤波在交流电路中,对于一个多频率混合的信号,我们可以用独石电容将其部分分开,一般来说,我们可以使用一个合理电容量的独石电容将大部分的低频信号过滤掉。这主要以高频或超高频独石电容为主。

四、浪涌电压的抑制由于独石电容是一个储能元件,因此,在电路中,它可以去除那些短暂的浪涌脉冲信号,也可以吸收电路中电压起伏不定所产生的多余的能量。滤波主要以高频产品为主。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 独石电容