处理中...
时间:2020-03-26 14:49:18 来源:网络整理 有0人参与
陶瓷电容它又分高频瓷介和低频瓷介两种。具有小的正电容温度系数的电容器,用于高稳定振荡回路中,作为回路电容器及垫整电容器。
低频瓷介电容器限于在工作频率较低的回路中作旁路或隔直流用,或对稳定性和损耗要求不高的场合〈包括高频在内〉。这种电容器不宜使用在脉冲电路中,因为它们易于被脉冲电压击穿。陶瓷电容按照封装不同可分为插件和贴片式!按照介质不同可分为I类瓷介电容和II类瓷介电容,通常NP0,SL0,COG是I类瓷介电容,X7R,X5R,Y5U,Y5V是II类瓷介电容, I类瓷介电容容量稳定性很好,基本不随温度,电压,时间等变化而变化,但是一般容量都很小,而II类瓷介电容容量稳定性很差,随着温度,电压,时间变化幅度较大,所以陶瓷电容一般用在对容量稳定性要求不高的场合,如滤波等!
在大功率、高压领域使用的高压陶瓷电容器,要求具有小型、高耐压和频率特性好等特点。近年来随着材料、电极和制造技术的进步,高压陶瓷电容器的发展有长足的进展,并取得广泛应用。高压陶瓷电容器已成为大功率高压电子产品不可缺少的元件之一。高压陶瓷电容器的用途主要分为送电、配电系统的电力设备和处理脉冲能量的设备。
陶瓷电容器的分类和用途
1.陶瓷电容器按电压分类
按电压:超高压、高压、低压、交流
超高压:≥10KVdc者;
高压: ≥500Vdc,<10KVdc者;
低压: ≥16Vdc,<500KVdc者;
交流:特指250Vac与400Vac。即Y电容。
2.陶瓷电容器按温度特性分类
按温度特性可以分为三类:
1类:高频瓷介电容器,有NP0、SL等;
2类:高介电常数电容器,有Y5P、Y5U、Y5V等。
3类:半导体型陶瓷电容器,原则上有Y5P、Y5U、Y5V。实际上目前Y5V为主。
3.什么是温度特性
是指电容器在规定的温度范围内,相对于常温时电容器电容量的变化率。
如NP0,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25 ℃时,温度每变化1℃,其电容量之允许变化小于60ppm。
如Y5P,在-25℃-+85℃的温度区间,相对于25 ℃时的容量变化率允许±10%。
代 码:Y:-25 ℃;5:+85 ℃
变化率:P:±10%;
U:+22%,-56%;
V:+22%,-82%。
陶瓷电容器用途
1类:温度系数小,适用于调谐回路和需要补偿效应的电路。
2类:介电常数高,适用于旁路、耦合、隔直流和滤波电路。
3类:容量大,体积小,电压低。用于滤波、旁路、耦合电路。
交流:抗电磁干扰。
大体上来讲,在直流电路中,电容器就相当于是断路的,隔直流显现的作用就是是阻止直流通过而让交流通过
而陶瓷电容器有以下具体的几种用途一、旁路(去耦)这是为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗的通路
在电子电路中,去耦电容和旁路电容都是起到抗干扰的作用,电容器所处的位置不同,称呼就不一样
对于同一个电路来说,旁路(bypass)电容是把输入信号中的高频噪声作为滤除对象,把前级携带的高频杂波滤除,而去耦(decoupling)电容也称退耦电容,是把输出信号的干扰作为滤除对象
我们经常可以看到,在电源和地之间连接着去耦电容,它有三个方面的作用:一是作为本集成电路的蓄能电容;二是滤除该器件产生的高频噪声,切断其通过供电回路进行传播的通路;三是防止电源携带的噪声对电路构成干扰
耦合用在耦合电路中的陶瓷电容称为耦合电容,在阻容耦合放大器和其他电容耦合电路中大量使用这种电容电路,起隔直流通交流作用,它作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路
滤波用在滤波电路中的陶瓷电容器称为滤波电容,滤波电容是会将一定频段内的信号从总信号中去除的,所以在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的陶瓷电容,利用其充放电特性,使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压
谐振用在LC谐振电路中的安规电容器称为谐振电容,LC并联和串联谐振电路中都需这种电容电路
温度补偿针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响而进行补偿,改善电路的稳定性
调谐是对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机
储能储能就是储存电能,用于必要的时候释放
例如相机闪光灯,加热设备等等
云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)