处理中...

角位移传感器原理和应用

时间:2020-03-26 14:07:34 来源:网络整理 有0人参与

更多

角位移传感器是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。

角位移传感器原理是位移传感器的一种型号,采用非接触式专利设计,与同步分析器和电位计等其它传统的角位移测量仪相比,有效地提高了长期可靠性。它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。

有以下三种情况:

(1)将角度变化量的测量变为电阻变化测量的变阻器式角位移传感器;

(2)将角度变化量的测量变为电容变化的测量的面积变化型电容角位移传感器;

(3)将角度变化量的测量变为感应电动势变化量的测量的磁阻式角位移传感器等等。

它的设计独特,在不使用诸如滑环、叶片、接触式游标、电刷等易磨损的活动部件的前提下仍可保证测量精度。

角位移传感器技术参数

1.旋转位移,工作温度范围大,自带信号调节;

2.免接触型传感器,适应不良环境(振动、冲击、潮湿、盐雾等,出色的温度稳定性);

3.线性(100%行程):0.25~0.5;

4.多种范围、直流输出;

5.CE认证。

角位移传感器应用

从力学分类来看,有一种在静态下工作的角位移传感器,例如吊车和塔吊的吊臂上就用重锤方式角位移传感器,只能用于没有加速度运动的环境,通俗的理解就是不能在运动剧烈的环境上应用,只能用在静态的场合,是地球重力场直接作用下的倾斜仪器,类似的有气泡水准仪器,例如在经纬仪,全站仪,装修行业上使用,水平联通管也是类似的原理。

角位移传感器标准的测量方法是在旋转编码器上加重锤,重锤是产生重力作用的元件,在车辆运动环境下,就要用空气阻尼、油池阻尼、电磁阻尼来抑制重锤的晃动以至振荡,就必然使角位移传感器的灵敏度下降,响应速度下降。

角位移传感器也有非绝对编码,是增量输出的,如果没有起始脉冲专门信道,就要用自己外加初始定位传感器,一般是用红外的标准产品,缺点是精度低。

使用地磁角位移传感器基本上不受环境振动影响,又受电磁干扰影响,比赛车辆自身的电动机就要磁屏蔽。

航海、航空和航天器使用一种红外角位移传感器,对环境的可见光或红外辐射进行立体的比较,简单的是求出运载工具相对太阳的姿态,是广角和立体摄影和图像处理技术的综合,简单地要分辨地平线;在比赛的空间,要受到小环境的光线干扰。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)