处理中...

磁感应传感器工作原理及注意事项

时间:2020-03-26 11:07:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

什么是磁感应传感器?磁感应传感器是一种将磁信号转换为电信号的装置。利用磁学量与其他物理量的变换关系,以磁场作为媒介,也可将其他非电物理量信号转换为电信号。

磁感应传感器有两种驱动方式,一种是用磁铁驱动,另一种是用电磁线圈驱动。前者多用于检测,如用磁铁做成运动部件,一旦接近磁感应传感器便可使它吸合发出信号。后者多用于控制,若电磁线圈通电,触点便可吸合。用磁感应传感器来取代靠碰撞接触的行程开关,可提高系统的可靠性和使用寿命;因而在可编程序控制器中常用来作为行程到位的发信装置。

磁感应传感器工作原理

磁感应传感器是一种触点传感器,如图为其结构原理图。它由两片具有高导磁和低矫顽力的合金簧片组成,并密封在一个充满惰性气体的玻璃管中。两个簧片之间保持一定的重叠和适当的间隙,末端镀金作为触点,管外焊接引信。当传感器所处位置的磁感应强度足够大,两簧片相互吸引而使触点导通;当磁场减弱到一定程度时,在簧片本身弹力的作用下而释放。

磁感应传感器用磁铁驱动时,多作检测之用,如作为限位开关使用,取代靠碰撞接触的行程开关,可提高系统的可靠性和使用寿命,在PLC控制器中常用作位置控制的通讯信号。

磁感应传感器注意事项

①直流型磁感应传感器所使用的电压一般为3~30V DC,其典型的应用电压范围一般采用5~24V DC,过高的电压会引起内部元器件温升而使传感器变得不稳定,而过低的电压容易让外界的温度变化影响磁场强度特性,从而引起电路误动作。

②当使用霍尔传感器驱动感性负载时,请在负载两端并联续流二极管,否则感性负载长期动作时的瞬态高压脉冲将影响霍尔传感器的使用寿命。

③为了保证不发生意外,请在接通电源前检查接线是否正确,核定电压是否为额定值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)