处理中...

无线测温传感器的功能与特点

时间:2020-03-25 15:43:35 来源:网络整理 有0人参与

更多

无线测温传感器,通常用于解决发电厂、变电站的高压设备的温度在线监测问题,它采用短程无线通讯,利用空气自身的绝缘性解决了高压设备测温的绝缘性问题。小编汇总了无线测温传感器的功能与特点,一起来看下:

无线测温传感器的功能

1、无线测温;

2、监测负荷电流和线路电压;

3、短路/断线故障检测与指示(翻牌、闪灯);

4、从输电线路自取电。

无线测温传感器特点

1、无线测温传感器利用数字化故障指示器的卡线结构,可安装到高压输电线路上。运行时,指示器灌胶面上的导热板和温度探头紧贴在输电线路的下面,使得测温更准确、及时。利用绝缘操作杆和安装托杯,可带电装卸。

2、无线测温传感器采用测温盒与取电盒分离设计思路,之间通过很短的高温线缆进行连接,用户根据需要选择是否需要取电盒来做自取电。由于测温盒和取电盒体积很小,无高压绝缘和尖端放电问题。由于没有设计自动卡线结构,需停电装卸。

3、无线测温指示器(或无线测温盒)实时采集温度,越限时立即通过无线跳频方式主动上报。当温度变化不大时,测温指示器每隔一段时间主动上报一次当前温度值。

4.测温指示器整机(含RF无线模块)功耗极低,设计寿命为15年(无线通讯除外),内置锂亚电池寿命保证为10年。

5、无线测温盒可在线设置测温指示器的温度和温升越限门槛值,温度越限时立即上报;无线测温指示器还可设置速断、过流等参数,电流越限时立即上报并翻牌、闪灯指示。

6、无线测温指示器(或无线测温盒)采用特殊等电位电路设计,在强电磁环境下能可靠工作。

7、从导线10A负荷电流起取电,负荷电流每增加5A,则减少电池功耗10uA。当负荷电流大于20A时,无线测温指示器即获取足够无线通讯电能,满足无线通讯需要,因此测温指示器已按免维护设计。

8、RF模块采用无线调频通讯,开放频点,分频控制,多点通讯数据不冲突;采用全球4字节地址编号,组网灵活、方便,参见LPK-RF产品介绍。

9、由于能从导线取到电能,无线测温指示器(或无线测温盒)可通过调节发射功率,直接与LPK-DCU系列数据采集器(或监控后台)进行无线通讯,省略无线中继(或温度显示终端)等中间环节。温度等测量数据通过LPK-DCU系列数据采集器(或监控后台)转发给主站系统,主站命令、参数等也可以通过LPK-DCU系列数据采集器(或监控后台)转发给无线测温指示器(或无线测温盒)。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)