处理中...

振动传感器参数及安装方式

时间:2020-03-25 15:41:52 来源:网络整理 有0人参与

更多

使用振动传感器测量振动时,传感器必须与机器表面直接接触。传感器的安装位置应尽量减少通过机器的振动传输路径。避免将传感器安装在薄片或无振动区域(波腹)。

SF6螺柱

直接螺柱安装、环氧树脂和水泥垫用于性安装。传感器可以通过在结构中攻丝一个孔并用螺纹螺柱连接传感器来直接安装。胶凝垫可以用环氧树脂代替螺纹孔;然后将传感器安装到垫上。在某些情况下,传感器可以使用环氧树脂直接安装到机器上。

如果使用得当,胶凝垫接近螺柱支座的能力。建议采用以下性安装程序。应根据频率响应、接地和安装要求评估替代程序。粘合剂的选择对长期可靠性至关重要。

螺纹螺柱

安装螺柱需要在结构中直接钻一个螺纹孔。螺纹螺柱提供传感器和机器之间的电气和机械连接。该传感器需要一个平面光斑表面和一个垂直的螺纹孔。点面必须比传感器外壳直径大1.1倍,以确保平齐安装。必须清除传感器和机器之间的毛刺。

螺纹孔应在安装面1°内垂直,以确保传感器底座和结构之间没有间隙。使用Wilcoxon ST101点面工具,可以一步加工丝锥钻和点面。ST101将面向表面,并在一次操作中垂直于表面钻孔。ST101附带的钻头表面处理

胶凝垫

胶接垫消除了对结构的攻丝,但提供了接近螺柱底座的高频能力。PC420系列传感器应使用Wilcoxon SF8胶凝垫安装。扁平侧与使用适当的粘合剂进行加工。另一侧装有1/4-28螺柱,用于安装变送器。

振动传感器安装方式

有四种主要方法用于将传感器连接到预测性维护中的监控位置。它们采用螺柱安装,粘合剂安装,磁力安装以及探针尖端或刺针的使用。每种方法都会影响加速度计的高频响应。螺柱安装提供***宽的频率响应和***安全可靠的附件。图5显示了螺柱安装传感器的理想表面准备。

在选择安装方法时,应仔细考虑每种技术的优缺点。位置,坚固性,幅度范围,可访问性,温度和便携性等特性可能非常关键。然而,通常***重要且被忽视的考虑因素是安装技术将对加速度计的高频操作范围产生影响。图中显示了六种可能的安装技术及其对典型压电加速度计响应的影响。(请注意,并非所有安装方法都适用于您的特定传感器。)

通过检查安装配置和相应的图表,可以看出,随着质量被添加到系统和/或安装刚度降低,加速度计的高频响应可能受到损害。注意:低频响应不受安装技术的影响。这种滚降行为通常由内置传感器电子装置固定。然而,当操作具有输入阻抗小于1兆欧的读出装置的AC耦合信号调节器时,低频范围可能受到影响。值得注意的关于安装的***后一点涉及表面处理。除了表面尽可能平坦,清洁且无碎屑,安装孔垂直之外,安装表面应涂上润滑剂。该涂层有助于较高频率振动的传递性并改善传感器的高频响应。通常使用有机硅真空油脂,重机油或蜂蜡。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)