处理中...

电力补偿电容器的补偿方式及漏油处理方法

时间:2020-03-25 15:37:49 来源:网络整理 有0人参与

更多

我们知道使用电力电容器可以进行无功补偿,但是在实际操作中,电力补偿电容器的安装位置的不同,会起到不同的作用。那么电力补偿电容器的补偿方式有哪些呢?

集中补偿

集中补偿是指电力补偿电容器接在变压器的低压母线侧上的补偿方式。集中补偿的优势在于,电力电容器统一放置,更容易进行维护和监控。从经济效益方面来说,集中补偿便于管理,更适合企业使用。

就地补偿

就地补偿是将电力补偿电容器并联在用电设备附近的补偿方式。就地补偿的优势在于,电容器能够和用电设备一起投切,不会出现无功倒送的情况。企业一般会在中频炉、矿热炉、电弧炉、电焊机等大型用电设备上采用就地补偿。

目前企业多使用集中补偿方式进行补偿,只有在部分大功率设备附近使用就地补偿。一般情况下,集中补偿能够解决大部分企业的功率因数问题。

电力补偿电容器漏油处理方法

有不少人在遇到电力补偿电容器漏油之后不知道怎么处理,一直纠结漏油的电力电容器还能不能使用,使用了有什么影响。小库也整理了补偿电容器漏油的处理方法,供大家参考。

①对于轻微渗油的电容器

如果电力电容器只是轻微渗油的话,可以将电容器外壳的生锈点擦净、重新涂漆之后,就可以重新投入使用。投入使用之后,应该定期进行检查。

②对于普通漏油的电容器

如果电力电容器是在漏油,但并不是很严重的话。可以使用锡纤焊料对电力电容器进行修补,修补之后的电力电容器可以投入使用,但是不能长时间运行,避免出现意外。

③对于严重漏油的电容器

如果电力电容器严重漏油的话,应该及时将电力电容器退出运行。因为严重漏油会导致电容器的油面下降,进而造成击穿,严重时会导致电力电容器爆炸。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)