处理中...

电力电容器使用寿命及如何延长其使用寿命

时间:2020-03-25 15:32:06 来源:网络整理 有0人参与

更多

各个厂家的电力电容器的使用寿命都是不同的,拿库克库伯并联电力电容器来说,使用寿命15年以上,这个数值是经过数万次的实验得出来的。

影响电力电容器使用寿命的因素

电力电容器是专门为用于补偿系统中而开发的,电网条件已经发生急剧变化,选择正确的电容器技术越来越重要。

电力电容器的使用寿命取决于以下因素:

过载情况下的连续工作时间

环境温度及相应的箱壳温度

有效电流及相应的箱壳温度

电压及其持续时间

各要素所计算出来的使用寿命是对标称工作条件而言,若需强调的因素少于以上IEC 60831所列出的参数,那么电容器具有较长使用寿命,相应的,当超过允许的参数时,寿命会缩短而故障率增加。

我们配电系统中的谐波负载在持续增长。在可预知的将来,可能只有组合电抗类型的补偿系统会适合使用。

很多供电公司已经规定只能安装带电抗的补偿系统。其它公司必须遵循他们的规定。如果一个用户决定继续使用无电抗的补偿系统,他起码应该选用更高额定电压的电容器。这种电容器能够耐受较高的谐波负载,但是不能避免谐振事故。

如何延长电力电容器使用寿命

通过其他渠道我们也了解到,电力电容器使用寿命和电力电容器的质量、电力电容器的运行环境有着密不可分的关系。那么我们应该如何维护电力电容器,才能延长电力电容器使用寿命呢?

选择质量好的电力电容器

想要延长电力电容器使用寿命,首先要选择质量好的电力电容器。如果电力电容器的质量较差,谐波和涌流都会导致电力电容器损坏。针对电气击穿、渗油、漏油等情况,可以选择干式自愈电力电容器,降低电力电容器的故障率。

避免电力电容器受到环境因素的影响

延长电力电容器使用寿命,还需要避免电力电容器受环境因素的影响。在使用电力电容器时,保证电力电容器工作环境的通风能力;电容器内部含有过电压保护;有谐波时,进行谐波治理等。

按时检查和维护电力电容器

每天按时对电力电容器的运行状态进行观察并记录;及时更换损坏的电力电容器,避免引发更大的故障;定期清理,防止静电短路等。

库克库伯电气

库克库伯电气专注于低压电力电容器的安全和稳定,而且库克库伯电气对售出产品承诺质保三年,三年内出现损坏可以进行更换。而且库克库伯电力电容器采用氮气填充—干式无油化结构,能够解决电力电容器渗油、漏油问题。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)