处理中...

串联电力电容器的作用

时间:2020-03-25 15:30:14 来源:网络整理 有0人参与

更多

电力电容器在使用过程中有串联和并联两种方式,可以根据不同场合和不同使用要求具体选择电容器联接方式,以达到经济效果。在这里我们简单分析一下串联电力电容器的作用:

1、提高了线路的末端电压。利用容抗补偿线路的感抗,让线路的电压降落,从而提高线路受电端的电压的目的,一般来说可将线路末端电压可提高20%。

2、提高了线路的输电能力。电容器本身具有补偿电抗,线路的电压降落和功率损耗会减少,也就相应提高了线路的输送容量。

3、提高了系统的稳定性。输电能力提高了,本身就提高了静稳定。当线增加容抗,减少系统总的等效电抗,输送的极限功率提高了,系统的动稳定也提高了。

4、改善系统的潮流分布。在闭合网络中串联电容器,改变线路电抗,电流会按指定的线路流动,达到了功率经济分布的要求。

5、降低负荷端的电压波动。当线路负荷端接有变化很大的冲击负荷时,电容器能消除电压的剧烈波动。

电力电容器为什么要串联电抗器

大家现在都用到电抗器了吗?一些客户经常会问到为什么要串联电抗器呢?感觉很贵并且占地方,其实电抗器的作用很大,电抗器也叫电感器。电抗器主要用来限制短路电流,也有在滤波器中与电力电容器串联或并联用来限制电网中的高次谐波。

其实串联电抗器的主要作用是抑制高次谐波和限制合闸涌流 ,防止谐波对电容器造成危害,避免电容器装置的接入对电网谐波的过度放大和谐振发生。对于现在的越来越自动化的生活,电力系统谐波问题日益严重,我们也不得不采取办法去治理谐波,谐波过大的话会严重影响设备和电力系统的正常运行。

对超高压远距离输电线路而言,空载或轻载时线路电容的充电功率是很大的,通常充电功率随电压的平方面急剧增加,巨大的充电功率除引起上述工频电压升高现象之外,还将增大线路的功率和电能损耗以及引起自励磁,同期困难等问题。

例如电弧炉、大型轧钢机、电力机车等,它们在运行中不仅会产生大量的高次谐波,而且会使电压波动、闪变、三相不平衡日趋严重。这不仅会导致供用电设备本身的安全性降低,而且会严重削弱和干扰电网的经济运行,形成了对电网的“公害”。这时候就需要用到串联电抗器了,会有效的抵制谐波的影响。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)