处理中...

漏电开关跳闸原因及解决方案

时间:2020-03-25 15:13:36 来源:网络整理 有0人参与

更多

漏电保护器在功能上,比普通断路器多了一项漏电保护的功能,其余功能相同(二者同时具有过载保护的功能)。

如何判断漏电保护器是什么原因导致跳闸?

1、观察故障按钮状态:一般情况下,漏电保护器会带有一个测试按钮,按钮上写着“T”,该按钮在正常情况下,按下,断路器会跳闸,以此来测试该漏电断路器是否损坏。

该按钮的下方(上图中没有这个按钮)还会有一个按钮,平时是与整个平面平齐的,如果电路中发生了漏电事故,导致断路器跳闸,该按钮的会突出来,同时合不上闸,只有按一下这个按钮,才能正常合闸。因此,如果跳闸后故障按钮突出,便是电路中有漏电;如果不是这种情况,就要考虑其他情况。

2、观察显示屏颜色:除了上述测试按钮外,另有一些品牌使用显示屏显示漏电状态。只要有显示屏的漏电断路器,正常工作时,显示屏是蓝色,发生漏电跳闸时,显示屏变成红色。在合闸时,只有显示屏的断路器品牌,可以直接合闸,合闸后显示屏变成蓝色;同时有显示屏和故障按钮的断路器品牌,不能直接合闸,需要按下故障按钮后,才能合闸,合闸后显示屏变成蓝色。因此,如果跳闸后显示屏变成红色,证明电路中有漏电情况发生。

3、观察跳闸时间判断跳闸原因:经过上述两种方法,可以判断断路器是否是由于电路中有漏电才跳闸。如果确认不是由于漏电跳闸,就要考虑其它两种情况——过载和欠压。如果是停电时自动跳闸,说明断路器中安装了欠压脱扣器,这种跳闸是正常现象,是为了保护电路中的用电设备。如果是在正常使用时突然跳闸,就要考虑过载的原因了。也许是电路中的电线过细或老化,也有可能是同时打开的用电设备过多,导致线路过热,或者是由于断路器选型过小等。

漏电开关跳闸原因及解决方案

一、断路器选型太小

发生这种情况,主要是由于用户在装修时更改了电路,却没有更换断路器。比如原本是五孔插座,却被用户改成了空调插座。

一些开发商为了节约成本,对于五孔插座回路可能会使用C16型号的断路器。这种断路器如果带动空调,势必会造成断路器过载,从而引起跳闸。

解决方法:更换跳闸断路器,空调插座断路器选型应为C20,C25,C32。如果确认是由于五孔插座改成空调插座导致跳闸,则不必担心线方问题,因为空调插座后方的电线一般都是4平方的。

二、断路器安装故障

断路器下口电线松动,会引起电线接触不良,很容易被漏电保护器识别为漏电。

解决方法:断电后,用改锥固定好断路器下端电线。如果断路器的接线柱发生滑丝等现象,应及时更换断路器。

三、线路用电量太大

开发商预装的插座数量往往无法满足用户的实际需求,这样一来,用户就需要在装修时自行添加插座数量。特别是厨房等电器密集的地方,多个插座往往是从同一个断路器下面引出的。

而断路器是安装在干路上的,如果各个支路的插座同时使用,会引起干路电流过载,触发断路器的过载保护功能,引发跳闸。

解决方法:好的办法是不要同时使用多个插座(同一回路的插座)。如果做不到,就需要更换断路器,但在更换断路器的同时,还需要更换干路电线的线方。

四、用电设备漏电

这种问题常发生于空调回路。空调内部的接地装置如果发生了故障,很容易使线路中产生漏电电流,从而引发跳闸。

辨别是否是由于用电设备漏电导致跳闸,可以将此电器插头拔下(不是关闭,是把插头拔下),再合闸,看是否依然跳闸。

解决方法:联系厂家售后,进行维修。

五、线路漏电

劣质电线,在使用几年后,可能会发生绝缘皮破损等情况,导致线路漏电。

绝缘皮破损跳闸,必然是由于火线或零线破损,如果地线破损,是不会引发跳闸的。

判断火线还是零线破损时,可以将该回路所有插座都拔下,观察线路是否依然跳闸,如果是,那就是火线破损;如果不跳闸,而插上任意一个用电器都跳闸,那就是零线破损。

解决方法:更换破损线路,工程浩大。经验丰富的师傅, 会选择用地线(如果地线没有破损的话)代替破损的电线,但是这样一来插座就没有地线了,只能使用小功率电器,比较好操作。用户个人不要进行这种操作,以免发生以外。

接插座时,如果有一个插座的零线和地线接反了(常见于线色没有按照规定使用的场所),会在装修验收或次使用该回路插座时,引起跳闸。(当然也有的时候不会跳闸,但是插座中没电。主要取决于什么电器插入插座。)

解决方法:拆开插座,重新接线。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 漏电开关