处理中...

色标传感器的使用方法和注意事项

时间:2020-03-24 11:10:28 来源:网络整理 有0人参与

更多

色标传感器现实是一种反向安装,光源垂直于目的物体装置,而接受器与物体成锐角偏向装置,让它只检测来自目的物体的散射光,从而防止传感器直接接受反射光,而且可使光束聚焦很窄。白炽灯跟单色光源都可用于色标检测。

色标传感器的现实利用及应用办法

以白炽灯为基本的传感器用有色光源检测色彩,这种白炽灯发射包含红外在内的种种色彩的光,因而用这种光源的传感器可在很宽范畴上检测色彩的渺小变更。别的,白炽灯传感器的检测电路平日都非常简略,因而可取得极快的呼应速率。但是,白炽灯不答应振动跟延伸应用时光,因而不实用于有严峻打击跟振动的场所。

应用单色光源(即绿色或白色LED)的色标传感器就其道理来说并不是检测色彩,它是经由过程检测色标对光束的反射或接收量与四周资料比拟的差别而实现检测的。以是,色彩的辨认要严厉与照耀在目的上的光谱身分绝对应。

在单色光源中,绿光LED(565mm)跟红光LED(660mm)各有千秋。绿光LED比白炽灯寿命长,而且在很宽的色彩范畴内比红光源敏锐度高。红光LED对无限的色彩组合有呼应,但它的检测间隔比绿光LED远。平日红光源传感器的检测间隔是绿光源传感器的6~8倍。

色标传感器使用说明

1、接线传感器引出线有4根,其中,红或棕线接电源正,黑线接电源负;绿或蓝线为暗动输出线,白或黄线为亮动输出线,用户可根据需要,选取其中的一根,另一根空着不用,但应做绝缘处理。各线不允许短接或接错。

2、安装传感器垂直安装在被检测物的上方。传感器上、下应有5mm距离可调。

3、灵敏度调整首先调整传感器上、下位置,使光斑清晰为止;然后将光斑对准色标与底色的交界处,使光斑一半落在色标上,另一半落在底色上;看指示灯,若绿灯亮,则灵敏度旋钮往“-”反向调整。当调到两灯刚改变指示状态时为止。

4、色标宽度色标宽度可按下式求得。在通常情况下,要求色标宽度大于2mm。B》v×t+d其中:B――色标宽度,mm;v――色标移动速度,m/s;t――总响应时间,ms;d――刚能分辨时的尺寸,mm.

5、色标颜色的选定色标颜色的选定很严重,要求与底色反差很大,这样可保证检测的可靠性。

6、检测光源的选定检测光源主要根据色标和底色来确定。

色标传感器的使用注意事项

1、通电前务必检查所用电源是否符合DC12-24V±10%,不超过40V,否则有可能损坏光电开关。

2、为保证高稳定性检测,要保证做到两点:一是检测距离符合规定的额定检距,如检距为12±2mm的,在安装时就必须使检距为12mm,这样就使开关能有上下4mm的防振动稳定区,而在检距为10mm时,其上下防振动区就大大缩小。;二是严格按操作步骤调节灵敏度。且每换不再包装材料就应重新调节。

3、安装时应防止强光直射进光学镜头或采取适当的遮光措施。

4、工作环境的温度、湿度、振动、冲击及其他有腐蚀性气体,均可能影响光电开关的工作,请您注意尽量排除这些影响。

5、平时注意保护光学镜头的清洁,安装时尽量避免镜头竖立朝上,以减小灰尘。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)