处理中...

控制按钮开关安装方法

时间:2020-03-23 16:16:09 来源:网络整理 有0人参与

更多

按钮开关是一种利用按钮推动机传动机构,让动触点和静触点接通或者断开,然后通过这个实现电路换接的开关。所以充分了解按钮开关原理,能够更好的掌握按钮开关的工作模式,让家庭或者工业用电更加安全化。

我们都知道按钮开关是一种结构较为简单,但是应用却十分广泛的开关控制器。按钮开关可以完成一系列基本的开关控制,例如启动、停止、正反转、变速等等基本控制。为什么按钮开关在相对简单的结构下还可以完成这些控制呢?这就要从按钮开关的一些原理上来进行一系列分析了。

按钮开关一般有很多种,结构各有不同,分为普通揿钮式、蘑菇头式、自锁式、自复位式、旋柄式、带指示灯式以及带灯符号式及钥匙式等等。虽然结构有所不同,但是它们的工作原理还是基本相同的。按钮开关有单钮、双钮、三钮及不同组合等形式,家庭常用的大部分采用的都是积木式的结构。我们如果想了解它的工作原理,必须要先知道按钮开关的结构,从结构上去分析它的工作原理。

既然常用大都是积木式结构,我们就通过上图来了解一些积木式的按钮开关原理。首先它是有一个按钮帽的,所以才能称之为按钮开关,它是控制整个按钮开关的部分。一般来说,按钮开关都有两个固定的触点,这些固定触点分为常闭触头和常开触点,我们需要知道常闭触头是先断开的,而常开触头是要后闭合的,这两个常闭常开触头是整个按钮开关的转换触头,是按钮开关的核心部分。然后我们从图中可以看到,这个按钮开关中还有一个可动触点和配线,这些都是按钮开关所不可或缺的配件。

简单来说,这个按钮开关的工作原理就是在按钮帽上用手按下去或者拉出来,这样一来,就能沿着开关中的轴承进行操作,按下去或者拉出来开关中的开关接点,然后按钮开关就可以正常工作了。

控制按钮开关安装方法

1、安装位置

①安装控制按钮时。先测量出按钮螺纹的直径,在控制面板上钻出相应的安装孔,退出按钮螺帽,将按钮螺纹柱由控制面板的背面穿出,调整螺纹柱上的挡块至适当位置,再从控制面板正面将钮相旋上螺纹柱并紧固。

②将按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理。可根据启动的先后次序。从上到下或从左到右排列。

③同一个设备运动部件的几种不同的工作状态(如上下;前后;左右;松紧等),应使每一对相反状态的按钮安装在一起。

④为了应付紧急情况。当按钮板上安装的按钮较多时,应用红色蘑菇头按钮作总停按钮,且应安装在显眼且容易操作的地方。

2、安装接线

①一般情况下,一只按钮总有一副动合触头及一副动断触头,连线之前应用电阻挡分清相对应的触头。但也有的各有两副触头并带有指示灯,接线时应注意。

②安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与设备总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)