处理中...

按钮开关怎么拆?又如何安装?

时间:2020-03-23 16:09:02 来源:网络整理 有0人参与

更多

按钮开关怎么拆

当按钮开关出现损坏的时候,及时的进行维修是非常重要的,而维修时拆卸是非常重要的一步,那么在进行拆卸时都需要注意什么呢?

先把墙壁开关的盖板打开,一般在盖板的下面我们都可以看到有一个0.5厘米左右的开口,我们可以从这里入手打开盖板。在打开了盖板以后还是不能看到固定螺栓,我们需要把开关面板取下来,然后使用小螺丝刀小心的向前面撬开开关面板,这样开关面板自己就会掉落了。看到在安装架上面的两个固定螺栓,使用十字螺丝刀逆时针旋转就能够取下来整个墙壁开关了。取出来以后按照原先的接线方法更换好新的墙壁开关,通常情况下L的接线柱接进线,L1或者是L2和灯线连接起来就好了。开关拆卸的时候先把外面的防水罩去掉,我们可以在防水罩的侧边看到一个小缺口,用小型的一字型螺丝刀插进去用力的敲一下就可以那防水罩取下来了。等面罩卸下来以后可以看到两边有螺丝,拧开螺丝开关就自然打开了。打开了开关面板以后我们需要进行更换新的,把旧的开关面板上面的电线拆下来然后重新固定到新的开关面板相对应的地方以后就好了。

按钮开关怎么安装

防水按钮开关的安装方法如下:

1、将钮罩起子打开,将螺母选下;

2、将打开的开关下部套入面板孔中;

3、将螺母拧上,然后将钮罩嵌入。

按钮开关安装注意事项

1.按钮安装在面板上时,应布置整齐,排列合理,如根据电动机启动的先后次序,从上到下或从左到右排列布置。相邻按钮间距为50~ 100mm。

2.同一设备部件的几种不同的工作状态(如上、下,前、后,左、右,松、紧等)应使每一对相反状态的按钮安装在一组。应用红色按钮表示停止,绿色或黑色表示启动或通电,不要搞错。

3.为了应付紧急情况,当面板上按钮较多时,总停按钮应安装在显眼而容易操作的地方,好采用红色蘑菇头按钮或做明显的标记。

4.由于按钮触头间距离较小,如有油污等容易发生短路故障,因此应保持触头的清洁。

5.安装按钮的按钮板和按钮盒必须是金属的,并设法使它们与机床总接地母线相连接,对于悬挂式按钮必须设有专用接地线,不得借用金属管作为地线。

6.按钮用于高温场合时,易使塑料变形老化而导致松动,引起接线螺钉间相碰短路,可在接线螺钉处加套绝缘塑料管来防止短路。

7.带指示灯的按钮因灯泡发热,长期使用易使塑料灯罩变形,应降低灯泡电压,延长使用寿命。

8.“停止”按钮必须是红色;“急停”按钮必须是红色蘑菇头式;“启动”按钮必须有防护挡圈,防护挡圈应高于按钮头,以防意外触动使电气设备误动作。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

标签 按钮开关